無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
パソコンのIPアドレスを固定したい。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/MT128HR2PG、MT128-NET/D
ルータにLAN接続したパソコンのIPアドレスを固定する場合には、以下の設定が必要です。
お使いのパソコンのOSにより、設定方法が異なります。
<WindowsMe/98/95の場合>
1.[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[TCP/IP→******(お使いのLANアダプタ)]の順にダブルクリックしてください。
2.「IPアドレス」タブにて「IPアドレスを指定」を選択し、IPアドレス欄に「192.168.0.*」(*部分には、固定したいIPアドレスの数値を入力します。LAN接続されている他のパソコンと同じ数字にならないように「192.168.0.2〜192.168.0.21」の間で指定してください。)、サブネットマスク欄には「255.255.255.0」を入力してください。
3.「ゲートウェイ」タブをクリックし、ルータのIPアドレス「192.168.0.1」を入力してください。
4.入力が終わりましたら、[OK]または[閉じる]をクリックし、画面を閉じてください。
お使いのパソコンにより、再起動が必要になりますのでパソコンの指示に従ってください。
<WindowsXP/2000の場合>
1.[コントロールパネル]-[ネットワーク接続](または「ネットワークとダイアルアップ接続」)-[インターネットプロトコル(TCP/IP)]の順に開いてください。
2.「次のIPアドレスを使う」にチェックをし、以下を入力してください。
・IPアドレス:「192.168.0.*」(*部分には、固定したいIPアドレスの数値を入力します。
LAN接続されている他のパソコンと同じ数字にならないように「192.168.0.2〜192.168.0.21」の間で指定してください。)
・サブネットマスク:「255.255.255.0」
・デフォルトデートウェイ:192.168.0.1
3.「次のDNSサーバのアドレスを使う」にチェックし、ご加入のプロバイダの情報を元にDNSアドレスを入力してください。
4.入力が終わりましたら、[OK]または[閉じる]をクリックし、画面を閉じてください。