BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128HR>
  7. ルータの設定画面が開けない。(「ページが表示されません」のメッセージが表示される。)

FAQ

ルータの設定画面が開けない。(「ページが表示されません」のメッセージが表示される。)

対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/MT128HR2PG、MT128-NET/D

まず、お使いのパソコンのLANアダプタが(LANボードやLANカード)正しく認識されているか確認します。

 

<WindowsMe/98の場合>
1.[コントロールパネル]-[ネットワーク]の順にダブルクリックします。
 「現在のネットワークコンポーネント」欄にて「TCP/IP→******(お使いのLANアダプタ)」が表示されているかご確認ください。表示されていない場合は、LANアダプタが認識していません。LANアダプタに付属の取扱説明書をご参照の上、インストールを行ってください。

 

2.次に、パソコンにIPアドレスが割り振られているか確認します。
 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
 「ファイル名」欄に「winipcfg」を入力し[OK]をクリックします。
  IP設定画面が表示されますので、お使いのLANアダプタが表示されていることを確認し、「すべて解放」-「すべて書き換え(更新)」の順にクリックします。
  「IPアドレス」欄に「192.168.0.*(*部分には数字が入ります)」が表示されていることを確認して[OK]をクリックしてください。IPアドレス欄で「192.168.0.*」が表示されない場合には、3.へ進んでください。WWWブラウザを起動して「アドレス」欄に「192.168.0.1」を入力し、設定画面が表示されることを確認してください。設定画面が表示されない場合には、4.へ進んでください。

 

3.「192.168.0.*」が表示されない・エラーメッセージが表示される場合には、[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[TCP/IP→******(お使いのLANアダプタ)]の順に開いてください。「IPアドレス」タブにて「IPアドレスを自動取得する」になっているかご確認ください。また、ルータに接続されているLANケーブルはストレートタイプをお使いください。ハブを利用している場合には、[ルータ]-[ハブ]間はクロスケーブル、[ハブ]-[パソコン]間はストレートケーブルをお使いください。
  ハブのカスケードポートを利用している場合には、[ルータ]-[ハブ]間はストレートケーブル、[ハブ]-[パソコン]間はクロスケーブルをお使いください。

 

4.「192.168.0.1」を入力し、設定画面が表示されない場合には、WWWブラウザの履歴のクリアを行います。

 

<履歴のクリア>
(1)[コントロールパネル]-[インターネットオプション]をダブルクリックで開いてください。
(2)[インターネットのプロパティ]画面が表示されますので、[インターネット一時ファイル]欄の[ファイルの削除]ボタンを押して[すべてのオフラインコンテンツを削除する]に
   チェックマークを入れて[OK]ボタンを押します。
(3)次に、[ファイルの削除]ボタンの右の[設定]ボタンを押します。
   さらに[保存しているページの新しいバージョンの確認]の個所で[ページを表示するごとに確認する]を選択して[OK]ボタンを押します。
(4)次に、[履歴]の欄の[履歴のクリア]ボタンを押して、[OK]ボタンを押します。
(5)次に、一番上の[接続]タグを押して、画面中央の [ダイヤルしない(C)]を選びます。
(6)次に、同じ画面の右下の[LANの設定(L)]ボタンを押します。
   □設定を自動的に検出する
   □自動設定のスクリプトを使用する
   □プロキシサーバーを使用する
のすべてのチェックマークが外れていることを確認して[OK]ボタンを押します。

(7)最後に画面一番下の[OK]ボタンを押して画面を閉じます。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。