無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ダイアルインの設定方法を知りたい。
対象機種 FWシリーズ全般
契約者回線番号をTELAポートに、ダイアルインをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「ダイアルインサービス」のご契約が必要です。
Windowsの「ハイパーターミナル」を使用して設定を行います。
1.「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「通信」-「ハイパーターミナル」の順にクリックします。
2.コマンド入力画面になりましたら、以下のコマンドを入力します。<Enter>とはキーボードの<Enter>キーのことです。入力は、半角(大文字・小文字は
どちらでも構いません)でお願いします。
AT$A5=0(0はゼロです)<Enter>
AT#ZA*****(*部分には契約者回線番号を入力します)<Enter>
AT$B5=1<Enter>
AT#ZB****(*部分にはダイアルイン番号を入力します)<Enter>
AT$S<Enter>
3.<Enter>を押した後に「OK」が表示されましたら、設定は完了です。
ハイパーターミナルを終了してください。「保存しますか?」と表示されたら、 「いいえ」をクリックして終了してください。