無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
USBケーブルを差しても「新しいハードウェア・・・」画面が表示されず、インストールが出来ない。
対象機種 MT128SDU3、MT128S-D/U2
まず、USBケーブルをつないだ状態で以下の画面を確認してください。
1.[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]の
順に開いてください。
(windowsXP/2000の場合は、[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]の順に開いてください。
2.[デバイスマネージャ]画面の中に「?USBデバイス」「?不明なデバイス」「?OMRON・・・」表示がある場合には、「削除」してください。
3.USBケーブルをパソコンから抜き、パソコンを再起動します。
4.ターミナルアダプタ本体の電源を入れなおします。
(乾電池が入れられる場合、乾電池が入っていれば抜きます。)
5.パソコンが起動したら、USBケーブルをパソコンにつなぎなおします。
「新しいハードウェア・・・」画面が表示されますので、取扱説明書をご参照の上インストールを行ってください。