BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MT128SDU3>
  7. ナンバーディスプレイの設定方法を知りたい。

FAQ

ナンバーディスプレイの設定方法を知りたい。

対象機種 MT128SDU3、MT128SDR3、MT128WU、MT128WR2、MT128HR2PP/PG

ナンバーディスプレイの設定方法です。
※NTTと「ナンバーディスプレイサービス」のご契約が必要です。

 

設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。

 

【電話機からの設定方法】
 接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
 
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。 -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [1][7][*][1][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。

 

【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
 パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。

 

1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. 電話機を接続しているポート(電話Aポートまたは電話Bポート)をクリックします。
3.「ナンバーディスプレイ」欄から「使用する」を選択します。
4.「設定」をクリックします。
5.「終了」を選択し、設定を保存して終了します。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。