無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ダイヤルインの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128SDU3、MT128SDR3、MT128WU、MT128WR2、MT128HR2PP/PG
契約者回線番号をTELAポートに、ダイアルインをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「ダイアルインサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい。 -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。 -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][0][*][1][0][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
4. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
5. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
6. 受話器を下ろします。
7. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
8. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。 -> ツ・ツ・ツー音がします。
9. [1][0][*][ダイヤルイン番号][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
(ダイヤルインの番号は市外局番から入力して下さい)
10. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
11. 受話器を下ろします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「共通」をクリックします。
3.「グローバル着信」欄の「Aポートを呼び出す」にチェックを入れ「設定」をクリックして下さい。
4.「TELAポート」「TELBポート」をクリックします。
5.「電話番号」欄にそれぞれの電話番号を、半角で市外局番から「-」なしで入力して「設定」をクリックしてください。
6.「終了」をクリックし、設定を保存して終了します。