無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
iナンバーの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128SDU3、MT128SDR3、MT128WU、MT128WR2、MT128HR2PP/PG
契約者回線番号をTELAポートに、iナンバーをTELBポートに接続した場合の設定方法です。
※NTTと「iナンバーサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. TELAポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい -> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [2][1][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ音がします。
4. [2][2][*][1][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ音がします。
5. [2][3][*][2][*][*]とボタンを押します -> ツ・ツ音がします。
6. [1][0][*][契約者回線番号][*][*]とボタンを押します-> ツ・ツ音がします。
(契約者回線番号は市外局番から入力して下さい)
7. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
8. 受話器を下ろします。
9. TELBポートに接続された電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
10. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
11. [1][0][*][iナンバーの番号][*][*]とボタンを押します
-> ツ・ツ音がします。
(iナンバーの番号は市外局番から入力して下さい)
12. [#][*][#]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツー音がします。
13. 受話器を下ろします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「iナンバー」をクリックします。
3.「iナンバー」欄の「使用する」にチェックを入れ、
「ポート設定」欄の「ポート1」に契約者回線番号を入力し、「電話A」にチェックを入れて下さい。
同様に「ポート2」にiナンバーを入力し「電話B」にチェックを入れて下さい。
(電話番号は半角で市外局番から「-」なしで入力して下さい)
5.「設定」をクリックします。
6.「終了」をクリックし、設定を保存して終了します。