無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
「簡単設定ユーティリティ」を起動するとマウスが動かず、パソコンがフリーズ(固まる)する。
条件:iMacシリーズ(CD-ROMドライブがフロントローディングタイプのOS8.6以降搭載パソコン) もしくは、OS9搭載のMac製品添付のCD-ROMのラベルがVer1.1以降の場合は、すでに修正版が搭載しておりますので、下記ダウンロードは必要ございません。
対象機種 MT128S-D/U2
「簡単設定ユーティリティ」の最新版をダウンロードし、パソコンとMT128S-D/U㈼を接続し直してご確認ください。
1.当社ホームページのダウンロードページから「MT128S−D/U2用簡単設定ユーティリティ(修正) 」をダウンロードしてください。
→ ダウンロードについてはオムロン電子機器カスタマサポートセンタへお問い合わせください。
2-1 パソコンとMT128S-D/U㈼を接続しているUSBケーブルを取り外します。
2-2 パソコンを再起動して下さい。
2-3 起動後、パソコンとMT128S-D/U㈼をUSBケーブルで接続します。