無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows2000にドライバをインストール後、デバイスのプロパティを開くと「このデバイスに必要なドライバを読み込めないため、このデバイスは正しく動作していません。(コード31)」と表示される。
対象機種 MT128S-D/U2
ポート管理がうまく行えていません。以下の方法でポートを追加して下さい。
1.[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[システム]を起動します。
2.「ハードウェア」ウィンドウにある「ハードウェアウィザード」ボタンをクリックします。
3.「ハードウェアの追加と削除ウィザード」が表示されたら、「次へ」をクリックします。
4.「デバイスの追加/トラブルシューティング」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
5.「新しいデバイスの追加」を選び、「次へ」をクリックします。
6.「いいえ、一覧からハードウェアを選択します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
7.「ポート(COMとLPT)」を選び、「次へ」をクリックします。
8.「製造元」を「標準ポート」、また「モデル」は「通信ポート」を選び、「次へ」をクリックします。
9.「デバイスの検出ができませんでした。・・・マニュアルを参照してください」と表示される場合は、「OK」をクリックし、「基本構成000x」を選びかえて、「I/O範囲」と「IRQ」を競合しないよう、それぞれ手動で設定します。
10.「次へ」をクリックして、インストールを完了します。
パソコンを再起動し、「デバイスマネージャ」を開き、デバイスの状態を確認します。追加した「通信ポート」に!マークが表示される場合は、デバイスマネージャから削除します。
以上で、追加は終了です。再度、ドライバのインストールを行ってください。