無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPにMT128S-D/U2のドライバをインストール中、「デバイスをインストール中にエラーが発生しました。関数ドライバがこのデバイスインスタンスに指定されなかったためインストールが失敗しました」というメッセージが表示され、インストールができない。
対象機種 MT128S-D/U2
MT128S-D/U2とパソコンをUSBケーブルで接続して以下の手順をお試し下さい。
《フォルダオプションの設定》
1. [スタート]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いて下さい。
2.「表示」タブをクリックして、画面を切り替えて下さい。
3.「すべてのファイルとフォルダを表示する」に チェックを入れ、[適用]->[OK]の順にボタンをクリックして下さい。
《デバイスの削除》
1. [スタート]->[コントロールパネル]->[システム]の順で開いて下さい。
2.「ハードウェア」タブをクリックしてウィンドウを切り替えて下さい。
3. [デバイスマネージャ]ボタンをクリックして下さい。
4.「USBコントローラ」「その他のデバイス」「モデム」に以下があれば右クリックし削除して下さい。
「USB Device」もしくは「MT128S-D/U2」が付いた名前のデバイス
5. ウィンドウ右のバツボタンをクリックしてウィンドウを閉じて下さい。
《ファイルの削除》
WindowsXPをインストールしているドライブをCドライブとしてご説明します。
1. [スタート]->[検索]をクリックして下さい。
[何を検索しますか?]では、[ファイルとフォルダすべて]をクリックして下さい。
2.「ファイル名のすべてまたは一部」に、下記のファイルを1つずつ半角で入力して、3-1.から5.の操作を行って下さい。
omroncom
omrports
mdmomron
3-1.「探す場所」を以下の手順で指定して下さい。
-2.「ローカルハードドライブ」右のボタンをクリックして、「参照」をクリックして下さい。
-3. [マイコンピュータ]->[ローカルディスク(C:)]->[WINDOWS]の順にクリックして、[OK]ボタンをクリックして下さい。
4. [検索開始]ボタンをクリックして下さい。
5. 検索結果で表示されたファイルがあれば削除(ごみ箱に移動)して下さい。
《oemファイルの削除》
1.「ファイル名のすべてまたは一部」に、oem と入力して下さい。
「ファイルに含まれる単語または句」に、omron を入力して下さい。
「探す場所」は、同様にお願い致します。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行って下さい。
「oemX.inf」(Xは数字が入ります)というファイルが見つかりましたら項目2.を続けてお試し下さい。ファイルが見つからない場合は、ここで終了して下さい。
2.「ファイル名のすべてまたは一部」に、oemX
(例えば、oem4など)と入力して下さい。
「含まれる文字列」は空欄にして下さい。
「探す場所」は同様にお願い致します。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索を行って下さい。
「oemX.inf」と「oemX.PNF」の2種類見つかります。
この2つのファイルを削除して下さい。
Xが複数見つかる場合は同様に削除して下さい。
《プログラムの追加と削除》
1. [スタート]->[コントロールパネル]-> [プログラムの追加と削除]の順で開いて下さい。
2.「OMRON USB-to-Serial Converter Drivers」が付いた名前のものがある場合は、[変更/削除]をクリックして下さい。
表示がない場合は、[閉じる]をクリックして閉じて下さい。
3. 「プログラムの追加と削除」を閉じて下さい。
以上でアンインストールが終了しました。
MT128S-D/U2とパソコンをつなぐUSBケーブルを外してパソコンを終了して下さい。
MT128S-D/U2の電源コンセントを抜いて、30秒時間を置いてから差し直して下さい。
パソコンを起動して下さい。
パソコンが起動しましたら、弊社ホームページからダウンロード頂いたドライバを使用して、再度インストールをお願い致します。