無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
擬似キャッチホンの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128S-D/U2、MT128S-D/R(V)、MT128WR
擬似キャッチホン設定方法です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
(A/B両ポートに電話機を接続されている場合は、どちらかの電話機より設定を行ってください。)
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します -> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
3. [0][6][*][3][*][*]とボタンを押します-> ツ・ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します-> ツ・ツ・ツ・ツー音がします。
5. 受話器を下ろします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2.「共通」をクリックします。
3.「付加サービス」欄の「擬似」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。
4.「終了」をクリックし、 設定を保存して終了します。