無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
電話がかかってくるとパソコンの電源が入ってしまう。
対象機種 MT128SDR3、MT128S-D/R(V)、MT128S-D/R、MT128B2-D、MT128B-D
以下のように設定を変更してみてください。
1.本製品とパソコンを接続し、電源を入れてください。
2.簡単設定ユーティリティのターミナルモードを起動します。
(簡単設定ユーティリティについては取扱説明書を参照してください。)
3.ターミナルモードにて以下のコマンドを半角文字で入力してください。
3-1.AT%S0(0はゼロです)と入力し、リターンキーを押します。OKという表示がでます。
3-2.AT&Wと入力し、リターンキーを押します。OKという表示が出ます。
4.ターミナルモードを終了し、簡単設定ユーティリティを終了してください。
(終了するときは保存せずに終了を選んでください)