無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
電話がかかってくるとパソコンが起動してしまう。
これは電源をONした時に、自己診断の機能が働きます。その時にDTEポートに信号を流します。ターミナルアダプタから受け取る信号をパソコンが検知して自動的に起動していると思われます。
この機能は「Modem Wake Up」や「Modem Act」などと呼ばれています。
本来はマザーボード側でBIOS(バイオス)の設定変更が必要が必要です。BIOSで、この「Modem Wake Up」または「Modem
Act」機能をOFFにする事で回避できます。
しかしこの方法がわからない場合は以下の設定を行う事で回避することも可能です。
ターミナルアダプタのデータポートの識別着信を「する」設定にすることによっても改善できます。
付属のCD-ROMまたは、デスクトップ上にあるショートカットから簡単設定ユーティリティを起動します。「ターミナルモード」をクリックします。真っ白なターミナル画面が表示されましたら以下のコマンドを入力します。
at%s0&w <Enter>・・・・・・・・(半角文字入力。大文字小文字は問いません)
(0は、ゼロです)
「OK」とかえってきましたら、設定は終了です。簡単設定ユーティリティは保存して終了してください。