無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
AOL Ver.6.0 設定方法がわからない。
対象機種 ターミナルアダプタ全機種
以下の手順で設定ください。
1. AOLソフトを起動し、「設定とサインオン」画面の[設定]をクリックします。
2.「接続設定」画面の[詳細設定]をクリックします。
3.「利用場所/接続先」の接続先電話番号をクリックし、[編集]をクリックします。
4.「接続先の編集」画面の「ネットワーク」を「ダイヤルアップネットワーク」に設定し、[OK]をクリックします。
5.元の画面に戻りますので、「接続方法」タブをクリックし、「モデム/TA:****」を選択し、[編集]をクリックします。
6.「モデムまたはTAの設定」画面が開きます。
−1「モデム/TA」を「モデムのカスタム設定」に設定します。
−2「モデム/TAポート」を、ターミナルアダプタが認識されているポートに設定します。
*認識されているポートがわからない場合は、[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[モデム]-[検出結果]の「ポート」欄をご確認ください。
−3「ポート速度」を「115200bps」に設定します。
−4[コマンド設定]をクリックし、「初期化」欄に AT%A2=5^M と半角入力で入力します。
7.[OK]をクリックし、設定を終了します。