無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ドリームキャストのブロードバンドアダプタを利用してネットワークゲームがしたい。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/PG
ドリームキャストのブロードバンドアダプタをLANポートに接続し、
インターネット接続できます。
IPアドレスの固定とご契約プロバイダのDNSアドレス入力をしてください。
この設定はネットワークゲームの通信設定内にIPアドレス設定やDNSアドレス設定の項目があります。その項目を設定します。
IPアドレスはドリームキャストを一つのパソコンと考え、「192.168.0.2」と設定してください。 DNSアドレスはご契約プロバイダから通達されたネームサーバアドレスを設定してください。