無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
DNSを複数登録できますか。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/PG
設定方法は下記の通りです。
<WindowsXP/2000の場合>
1.「コントロールパネル」→「ネットワークとダイアルアップ接続」 (「ネットワーク接続」)を
開いてください。
2.「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。
3.「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をダブルクリックし、「次のDNSサーバのアドレスを使う」
にチェックマークを付け、[優先DNS][代替DNS]にそれそれのDNSのIPアドレスを入力
してください。
4.入力が終りましたら、[OK]をクリックします。
<Windows95/98/Meの場合>
1.「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」の順にクリックします。
2.「TCP/IP→ ******」(******には、お使いのLANアダプタの名前が入ります)をクリックし、
「プロパティ」をクリックします。
3.「DNS設定」をクリックし、「DNSを使う」をクリックします。
4.「DNSサーバーの検索順」にDNSのIPアドレスを入れ、「追加」をクリックします。
2つ目のDNSを登録する場合は、手順4を繰り返します。
5.登録が終わったら、「OK」をクリックします。
<Macintoshの場合>
1.「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「TCP/IP」の順にクリックします。
2.「ネームサーバーアドレス」にDNSのIPアドレスを入力します。入力後、
リターンキーを押します。2つ目のDNSを登録する場合は、続けて入力します。