無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ルータのIPアドレスを変更したい。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP/PG
ルータアドレス(192.168.0.1)を変更する場合、2つの方法になります。
<ルータアドレスを「192.168.0.1」から「192.168.0.X」に変更する場合>
1.製品の[設定画面]を起動してください。
2.[LANポート設定]をクリックして下さい。
3.[IPアドレス]欄にて数字を変更してください。
<ルータアドレスを「192.168.0.1」から「X.X.X.X」に変更する場合>
この場合は、LAN経由では変更できません。
DTEポートに接続していただいたパソコンより以下の操作を行ってください。
Windowsの「ハイパーターミナル」を使用した設定変更手順COM1ポートに接続した場合の例をご紹介いたします。
1. [スタート]->[プログラム](または[すべてのプログラム])->[アクセサリ]->(Win98,Me,XPの場合[通信])->[ハイパーターミナル]を起動してください。
2. 名前に任意の文字(例えば、1)を入力して[OK]をクリックしてください。
接続方法は、「Com 1へダイレクト」(または「COM1」)を選択して[OK]をクリックしてください。
「ビット/秒」を19200に設定して[OK]をクリックしてください。
ハイパーターミナル画面が開きます。
3. ati3とキー入力して[Enter]キーを押してください。
copyright ####, OMRON MT128HR###
REV #.# (#は数字などが入ります)
OK
上記表示されましたら、接続の確認が完了です。
続けて以下の手順をお試しください。
IPアドレスの設定変更手順
設定モードへの移行
at:と入力して[Enter]キーを押してください。
OK
Console Login:
上記表示されましたら、adminと入力して[Enter]キーを押してください。
Password:
上記表示されましたら、adminと入力して[Enter]キーを押してください。
CLI>
上記表示されましたら、設定モードに移行が完了しました。
CLI>に続けて以下にご紹介するコマンドを入力して[Enter]キーを押して
いただくことで設定が変更されます。
なお、"_"は、スペースを空けていただくことを意味します。
製品のIPアドレスとサブネットマスクの変更
conf_interface_ethernet_ip_address_[本体IP]_[サブネットマスク]
例えば、以下のようになります。
conf_interface_ethernet_ip_address_10.10.10.1_255.255.255.0
DHCPサーバーをオンまたはオフに設定
conf_dhcp_server_[on/off]
例えば、以下のようになります。
conf_dhcp_server_off
DHCPサーバーで割り当てるIPアドレスを設定します。
conf_dhcp_server_address_[開始IP]_[終了IP]_[サブネットマスク]_
[ブロードキャストアドレス]
製品本体のIPアドレスを変更した場合は
DHCPサーバーをオフに設定する場合も
ネットワークアドレスを合わせてご設定ください。
例えば、以下のようになります。
conf_dhcp_server_address_10.10.10.2_10.10.10.3_255.255.255.0_
10.10.10.255
conf_dhcp_server_gateway_[MT128HR(HR2)本体IP]
DHCPサーバーが割り当てるゲートウェイを指定します。
例えば、以下のようになります。
conf_dhcp_server_gateway_10.10.10.1
保存方法
設定を製品本体内部に保存します
conf save
----以下、保存中の状態
Saving to flash ...
**********************************************
----以下、保存が完了した状態を表示
done
再起動方法
上記保存をお試しいただきましたら、製品本体を再起動してください。
reset
製品本体前面のランプが消灯した後、点灯します。電源ランプが点灯することを確認していただき、 at と入力して[Enterkey]を押してください。
OK と画面に表示されましたら設定終了です。