無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
LAN接続のパソコンからネットワークゲームができない。
対象機種 MT128HR、MT128HR2PP、MT128HR2PG
LAN接続でグローバルIPアドレスを必要とするネットワークゲームは正常に動作しません。
MT128HR,MT128HR2PP,MT128HR2PG各機種はパソコンとDTE接続してご使用していただければグローバルIPアドレスを必要とするネットワークゲームが可能になります。
理由:ネットワークゲームを行う場合、LANの内部のパソコンからデータを送信するには問題が発生しませんが、逆に相手先からデータを受信する場合、受信したデータをLAN内のどのパソコンに渡したらよいのか判断ができません。
MT128HR,MT128HR2PP,MT128HR2PGのNAT機能はグローバルIPアドレスを自動的に複数のプライベートアドレスに変換しますので、外部からの受信データを明示的にLAN内の1つのパソコンに渡す設定ができないのが理由です。