無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
ナンバーディスプレイの設定方法を知りたい。
対象機種 MT128HR
ナンバーディスプレイの設定方法です。
※NTTと「ナンバーディスプレイサービス」のご契約が必要です。
設定には2つの方法があります。いずれかの方法で、設定を行ってください。
【電話機からの設定方法】
接続されている電話機のボタンを使って設定する方法です。
1. 電話機の親機の受話器を上げて下さい。-> ツー音がします。
2. [*][*][1][2][8]とボタンを押します。 -> ツ・ツ・ツー音がします。
3. [1][7][*][1][*][*]とボタンを押します。-> ツ・ツ音がします。
4. [#][*][#]とボタンを押します。-> ツ・ツ・ツー音がします。
【簡単設定ユーティリティからの設定方法】
パソコンを使用し、付属の「簡単設定ユーティリティ」から設定する方法です。
1. 簡単設定ユーティリティを起動します。
2. 「電話ポート」をクリックします。
3.「ナンバーディスプレイ」欄から「使用する」を選択します。
4.「設定」をクリックします。
5.「終了」を選択し、設定を保存して終了します。