無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPで、インストールができません。
「新しいハードウェア」画面が、1度しか表示されず、インストールができません。
対象機種 ME96KTIシリーズ
ME96KTIはWindowsXPに対応しておりますが、
USB2.0搭載機種の場合、動作しないことが確認されております。
お手数ではございますが、まずはご使用のPCがUSB2.0搭載機種ではないか、ご確認をお願い致します。
上記に該当する場合、残念ですがME96KTIをお使い頂くことができません。
ご愛用頂いているお客様には非常に心苦しいのですが、何卒、ご了承下さいますようお願い申し上げます。