無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
付属のモバイルエディターを購入することはできますか。
対象機種 ME96KTIシリーズ
すでにME96KTI、ME96KTI(F)をお持ちで、メモリ編集ソフトのみをご購入希望の場合は、通信販売にてモバイルエディターのみ購入することができます。
価格は¥2000(送料、税別)です。
→通信販売オムロンダイレクトはこちら
【ご注意】
Mobile Editorは、パソコンのCPU SPECに動作が影響されます。
Pentium2 266Mhzでも動作しない機種があります。
よって、動作確認済みのパソコン以外で動作させた場合、文字化けが発生する可能性があります。