無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
まいとーくFAX V.3 LITEでFAX送信ができない。
(携帯の液晶には、「FAX送信」が表示されている。)
対象機種 ME96KTIシリーズ
・「まいとーくFAX」の[ツール]-[FAXのプロパティ]-[モデムのプロパティ]を開き、
「通信速度」を下げます。「ECMを使用」のチェックをはずします。
・FAX機は、相手が着信した後、ポーポーという音を出しますが、携帯電話の場合は、
この音を出す事ができません。 ( この音をコーリングトーンといいます )
このため、着信側のFAX機が、コーリングトーンで着信するような設定の場合、
FAX送信できません。
着信側のFAX機をコーリングトーンがなくても、FAX着信するように変更してみてください。
なお、家庭用のFAX付電話機でFAXと電話の着信を自動でされている場合、
自動着信をやめ、FAX着信設定にしていただかないと、FAXの着信ができません。