無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
「mopera」で通信したい。設定方法はどうしたら良いでしょうか。
対象機種 ME96KTIシリーズ
moperaにて通信を行う場合には、携帯電話の発信者番号通知を「通知」に変更する必要があります。設定は以下の方法になります。
<Windows 98/98SEの場合>
1. マイコンピュータ → ダイヤルアップネットワークの順にダブルクリックしてください。
2. [接続用]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックしてください。
3. [設定] → [接続]タブ → [詳細設定]の順にクリックしてください。
4. “追加設定”欄に以下のコマンドを入力します。(入力は大文字・小文字どちらでも構いません。)
^S1
5. あとは[OK]で抜けます。
<WindowsMeの場合>
1. マイコンピュータ → コントロールパネル → ダイヤルアップネットワークの順にダブルクリックしてください。
2. [接続用]アイコンを右クリックし[プロパティ]をクリックしてください。
3. [設定] → [接続]タブ → [詳細設定]の順にクリックしてください。
4. “追加設定”欄に以下のコマンドを入力します。(入力は大文字・小文字どちらでも構いません。)
^S1
5. あとは[OK]で抜けます。
< Windows2000/XPの場合>
1. マイコンピュータ → コントロールパネル → 電話とモデムのオプションの順にダブルクリックしてください。
2. [モデム]タブをクリックし、[OMRON ME96KTI]を選択し[プロパティ]をクリックします。
3. [詳細]タブをクリックし[追加の初期化コマンド]欄に以下のコマンドを入力します。
(入力は大文字・小文字どちらでも構いません。) ^S1
4. あとは[OK]で抜けます。