無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
パソコンのUSBポートが1つでフロッピーディスクドライブを接続すると、ME96KTIが接続できず、ドライバがインストールできない。
対象機種 ME96KTIシリーズ
パソコンのハードディスクにME96KTI用ドライバソフトをコピーしてご使用ください。
1.フロッピーディスクドライブをUSBポートに接続します。
2. ME96KTI用ドライバソフト(製品添付のディスク)をディスクドライブに挿入します。
3. 「スタート」->「設定」->「フォルダオプション」の順にクリックしてください。
4. 「表示」タブをクリックして、画面を切り替えてください。
5. 「すべてのファイルを表示する」にチェックを入れて、 「適用」->「OK」の順にボタンをクリックしてください。
6. フロッピーディスクの内容をパソコンのハードディスクにコピーします。
(Windows 98の入っているドライブにフォルダ(例:ME96KTI)を作りコピーしてください。)
7. フロッピーディスクドライブをUSBポートから外し、ME96KTIを接続します。
8. 新しいハードウェアを検出します。
以降は、取扱説明書をご参照頂きインストールをしてください。