BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MA800R

FAQ


MA800R

設定について

1
複数グローバルIPアドレスを利用する際に注意事項はありますか。
2
複数グローバルIPアドレスを利用しサーバーを設置しているがアクセスが安定しません。
3
ADSLランプは点灯しているがPPPランプが点灯せずインターネットに接続できません。
4
HOTnet に接続するには、どのような設定が必要ですか。
5
イー・アクセス社経由での接続にて、パスワードの指定がない時は、どうしたらいいですか。
6
イー・アクセス社経由での接続にて認証に失敗します。
7
ルーターのLAN側IPアドレスの初期値を教えてください。
8
http://192.168.2.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。【WindowsXP】
9
http://192.168.2.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。【Windows2000】
10
http://192.168.2.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。【Windows95/98/Me】
11
設定画面の[セットアップウィザード(簡単設定)]で、先の画面に進めない、もしくは画面が正しく表示されません。
12
ブラウザのバージョンによって使用できないものはありますか。
13
LAN側のDHCPのリース時間を教えてください。
14
PPPoE接続時のMTU値(Maximum Transfer Unit)を設定変更できますか。
15
パソコンにPPPoE接続用の接続ツールソフトをインストールする必要がありますか。
16
ステータス画面の「時刻情報」が「01/01/1970」と表示されています。時刻設定を修正する方法を教えてください。
17
「Can't find ntp sever」と表示され時刻設定ができません。
18
フィルタリングの初期値の設定を教えてください。
19
仮想サーバの設定方法を教えてください。
20
TELNETによる設定は可能ですか。
21
アクセス制限を行うスケジュールで、午前0時をまたぐ設定はできますか。
22
ファイナルファンタジー XI “プレイステーション 2”を行う場合、ルーターの設定は必要ですか。
23
設定した内容を、データとして保存できますか。

VPNについて

1
IPsecやPPTPの機能はありますか?
2
パススルーの対応プロトコルを教えてください
3
パススルーで接続できる最大セッション数を教えてください。
4
PPTPパススルーモードの設定方法を教えてください。
5
IPsecパススルーモードの設定方法を教えてください。
6
L2TPパススルーモードの設定方法を教えてください。


その他

1
Unnumberedに対応していますか。
2
Windows Messenger は使用できますか。
3
UPnPに対応していますか。
4
PPPoEマルチセッションに対応してますか。
5
モデムチップは何を使っていますか。
6
何Mbpsまでの回線で使用可能ですか。
7
DoS攻撃防御機能で検知/対応できるものを教えてください。
8
アクセスログ転送機能を使用するときのソフトは、何を使用したらいいですか。
9
アクセスログ転送機能を使ってSyslogdで管理したいのですが、ファシリティ・プライオリティは何ですか。
10
ログ転送機能はどういったログが転送されますか。
11
以下のようなアラートメールが転送されてきました。どういう内容か教えてください。
Your router Alert Information
Time: 07/02/2003, 11:55:04
Message: smurf
Source: ×.×.×.×
Destination:*.*.*.* (from LAN)

12
リセット方法を教えてください。
13
マニュアル(取扱説明書)を失くしてしまいました。
14
ファームウエアをバージョンアップした後、設定画面が開かなくなりました。どうしたらいいですか。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。