無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN(IPsec)接続設定例を教えてください。
対象機種 MR404DV/MR504DV
IPsec接続(IKE使用)の設定例
従来のVPN機能(IPsec)搭載機種の設定の難しさ、煩わしさを考慮し、一般のインターネットユーザーの方にも広くお使いいただける仕様になっております。以下の設定例は、VPN(IPsec)接続によるネットワークを構築いただきます際に参考にしていただくためのものです。
対向接続
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
1. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | MR404DV または MR504DV |
動的IP | ブラウザ | コマンド |
2. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | MR404DV または MR504DV |
固定IP | ブラウザ | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
3. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | MR404DV または MR504DV |
動的IP | ブラウザ | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
4. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | RTX1000 | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
5. | MR404DV または MR504DV |
動的IP | RTX1000 | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
6. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | FITELnet-F40 | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
7. | MR404DV または MR504DV |
動的IP | FITELnet-F40 | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
8. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | ZyWALL | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
9. | MR404DV または MR504DV |
動的IP | ZyWALL | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | ||
10. | MR404DV または MR504DV |
固定IP | NetScreen | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
11. | MR404DV または MR504DV |
動的IP | NetScreen | 固定IP | ブラウザ | コマンド |
設定例にある画面は、以下の手順によりその画面が表示いたします。
<手順>
設定画面にログインし左フレームの[→詳細設定]をクリックして詳細設定画面を表示し、「VPN(IPsec設定)」→「VPNポリシー」の順にクリックしてください。「VPNポリシー画面」が表示されます。