無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
http://192.168.2.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。【Windows2000】
対象機種 MR104FH、MR104DV、MR104X、MA800R
上記お試しいただいても(http://192.168.2.1)ブロードバンドルータ設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度ご確認ください。
・履歴のクリア
(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
(2) [全般]タブにて以下の項目を確認してください。
"インターネット一時ファイル" 欄
"履歴" 欄
(3)[OK]ですべての画面を閉じてください。
・LANケーブルを変更する。
・LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブルを接続する。
・パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから再度、ルータ、パソコンを起動する。
・ルータをリセットする。