無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
DoS攻撃防御機能で検知/対応できるものを教えてください。
対象機種 MR104FH、MA800R
不正なアクセスがあった場合に、ルーター本体やルーターのLAN側のネットワークを保護するための機能をDOS攻撃防御機能といいます。DOS攻撃防御機能で検知・対応できるのは以下の通りです。各内容につきましては、インターネット上で検索するか、セキュリティー関連の書籍でご確認をお願いいたします。
・Smurf
・IP Spoofing
・UDP Loop
・TCP Null Scan
・Syn Flood
・LAND
・Ping of Death
・Snork
・IP Zero Length
DoS攻撃検出基準により、攻撃を受けたときに何分間 WAN→LAN を閉じるのか、時間を任意に設定することも可能です。