無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
アクセスログに「Can't find ntp sever」と表示され時刻表示が「01/01/1970」と表示されてしまいます。
対象機種 MR104FH
Ver2.01A以降のファームウェアの、[高度な設定]-[システム]-[時間設定]で、NTPサーバを指定するか、手動で時刻を入力してください。
推奨するNTPサーバは「210.173.160.87」です。(NTPサーバ「210.173.160.87」は、独立行政法人通信研究所とNTT、IIJ、インターネットマルチフィールド株式会社が公開している試行サービスのNTPサーバ「ntp3.jst.mfeed.ad.jp」です。)
※上記NTPサーバ以外にもご自由に設定することができます。