無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN(IPsec)IKE接続の設定例を教えてください。
対象機種 MR104FH
MR104FHのIPsec接続(IKE使用)の設定例
以下の設定例は、VPN(IPsec)接続によるネットワーク構築にあたりMR104FHを利用いただきます際に参考にしていただくためのものです。
なお設定例の内容にMR104FH,MR104DVの画面が表示されていますが、以下の手順によりその画面が表示いたします。
MR104FH
設定画面にログインし、「高度な設定」-「VPN」-「IPsec」「編集」を順にクリックし「IPsecトンネリング設定」画面が表示されます。
MR104DV
設定画面にログインし左フレームの「VPN」-「VPNポリシー」-「追加」ボタン-「セットアップ画面」ボタンを順にクリックいただき、「VPNポリシー画面」が表示されます。