BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  6. MR104F>
  7. http://192.168.0.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。どうしたらいいですか。【Windows2000】

FAQ

http://192.168.0.1のブロードバンドルータ設定画面が開けません。どうしたらいいですか。【Windows2000】

対象機種MR104F

1.
[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[ネットワークとダイヤルアップ接続]を開きます。
2.
[インターネットプロトコルTCP/IP]を選択し、[プロパティ]を開きます。
3.
[IPアドレスを自動的に取得する]をチェックして下さい。
4.
[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、ご加入のプロバイダのDNSサーバーアドレスを入力して下さい。
5.
[OK]をクリックし、パソコンを再起動して下さい。
6.
Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオプション][接続]の順に開いて下さい。
7.
[ダイヤルしない]にチェックし、[OK]をクリックして下さい。
[LANの設定]をクリックし、[LANにプロキシサーバーを使用する]のチェックを外して[OK]をクリックします。
8.
アドレス(URL)入力欄に[192.168.0.1]と入力し、Enterキーを押して下さい。
9.
ブロードバンドルータ設定画面が表示されます。

上記お試しいただいても(http://192.168.0.1)ブロードバンドルータ設定画面が表示されない場合、以下をお試しいただいた後、再度ご確認ください。


・ 履歴のクリア

(1)Internet Explorerのアイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。

(2)[全般]タブにて以下の項目を確認してください。


"インターネット一時ファイル" 欄

2-1.
[ファイルの削除]をクリックして下さい。
□すべてのオフラインコンテンツを削除する にチェックを入れ[OK]をクリックして下さい。
2-2.
[設定]をクリックして下さい。
○ページを表示するごとに確認するにチェックして下さい。
[OK]をクリックします。

"履歴" 欄

2-1.
[履歴のクリア]をクリックして下さい。
[はい]をクリックします。

(3)[OK]ですべての画面を閉じてください。


・ LANケーブルを変更する。
・ LANケーブルの接続を、ルータの別のLANポートに変更する。
・ HUBを使用している場合、HUBを外しルータに直接LANケーブルを接続する。
・ パソコンの電源を切り、ルータの電源も10秒以上切ってから再度、ルータ、パソコンを起動する。
・ ルータをリセットする。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。