無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN(IPsec)接続設定例を教えてください。
対象機種 MR1000
A答え
MR1000のIPsec接続(IKE使用)の設定例
以下の設定例は、VPN(IPsec)接続によるネットワーク構築にあたりMR1000を利用いただきます際に参考にしていただくためのものです。設定例と合わせて取り扱い説明書をご参照ください。
取扱説明書のダウンロードはこちら
対向接続
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | |
1. | MR1000 | 固定IP | MR1000 | 動的IP | コマンド |
2. | MR1000 | 固定IP | MR1000 | 固定IP | コマンド |
機種 | グローバルIP | 機種 | グローバルIP | 設定方法 | |
3. | MR1000 | 固定IP | MR404DV | 動的IP | コマンド |
4. | MR1000 | 固定IP | MR404DV | 固定IP | コマンド |
5. | MR1000 | 固定IP | MR404DV 2台 | 固定IPと動的IP | コマンド |