無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
VPN接続は、WAN側のIPアドレスが固定である必要がありますか。
対象機種 MR104FH
IPsec: | IKE接続では、アグレッシブモードでは片側に、固定IPアドレスが必要です。 メインモードでは、VPN接続する拠点すべてに固定IPアドレスが必要です。 マニュアルキー接続は、VPN接続する拠点すべてに固定IPアドレスが必要です。 |
PPTP: | PPTPサーバは、固定IPアドレスが必要です。 PPTPクライアントは、動的のIPアドレスでも使用可能です。 |