無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows95で動作していたが、パソコンをWindows 98のプレインストールパソコンにしたら動作しない。
対象機種 ピコピコお絵かき
windows95用として開発されましたが、Windows 98でも動作いたします。
しかしプレインストールパソコンでは、ACPI電源管理モジュ−ルがインストールされていると、
動作いたしません。その場合は、パソコンメーカへAPM電源管理モジュールに戻す方法があるかご確認ください。
(PC9821NXのようにAPMに戻す機能が付属している機種もあります。)
自作DOS/Vなら、ACPIをインストールするかしないかを指定ができますので、回避は可能です。
ACPIがインストールされているかどうかは、コントロールパネルのシステムアイコンを開き、
デバイスマネージャのシステムデバイスの前の□の中の+をクリックして展開すると、
ACPI SYSTEM Buttonが表示されますので分かります。
その他、McAfeeなどのアンチウィルスソフトをアンインストールしないと動作しない場合があります。