無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
Windows 98に対応していますか。
対象機種 MS10
Windows 98に対応しています。Windows95/98以外には対応しておりません。
Windows 98のインストール方法は以下になります。
[Windows 98インストール方法]
1.「スタート」->「設定」->「コントロールパネル」をクリックし「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されるので「デバイスマネージャ」タブをクリックし「マ
ウス」アイコンをダブルクリックします。
(3.次に表示された「マウス」アイコン(例:P/S互換マウスポート)の「ドライバ」タブ->「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
4.「デバイスドライバの更新ウィザード」が起動されるので「次へ」ボタンをクリックし、更新を開始します。
5.「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成しインストールするドライバを選択する」を選択し「次へ」ボタンをクリックします。
(この時「ドライバ情報データベースの作成」が自動的に行われる場合があります。)
6.MS10のセットアップディスクをセットし「ディスク使用」ボタンをクリックします。
「ディスクからのインストール」ダイヤログ->「配布ファイルのコピー元:」のセットアップドライブ名を確認(例:a:¥)し「OK」をクリックします。
7.「モデル(D)」に「10Key mouse system Super Mouse・・・」の表示を確認し「次へ」->「ドライバ
の更新の警告」->「はい」をクリックします。
8.「ドライバのある場所」で「a:¥sm95a.inf又はa:¥unia95a.inf」を確認し「次へ」ボタンをクリックすると、セットアップディスクからシステムにインストールされます。
*ここからはキーボードでの操作となります。PC機種により、そのままマウスでの操作可能となります。
9.「10Key mouse system Super Mouse・・・」のインストール確認後、「完了」のところでEnterキーを押します。
10.「システム設定変更」の再起動?のメッセージに対してTabキーで「いいえ」を選択しEnterキーを押し、Tabキーでプロパティの「閉じる」を選択しEnterキーを押します。
11.セットアップディスクを抜きパソコンを終了しMS10を接続後、再度パソコンを起動して下さい。インストール手順は以上です。
(ご参考)
[Windows 98マウス変更方法(MS10から標準のマウスに戻す方法)]
1.「スタート」->「設定」->「コントロールパネル」をクリックし「システム」をダブルクリックします。
2.「システムのプロパティ」画面が表示されるので、「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「マ
ウス」アイコンをダブルクリックし、「10keyマウスSystem」をダブルクリックします。
3.「ドライバー」->「ドライバーの更新」をクリックし、「デバイスドライバーの更新ウィザード」画面を開きます。
4.「次へ」->「現在使用しているデバイスよりさらに適したデバイスを検索する(推奨)」を選び「
次へ」->「□フロッピーディスクドライブ□CD−ROMドライブ」等画面に出ている項目にチェッ
クが入っていないことを確認し「次へ」をクリックします。
5.「更新されたドライバ(推奨)」と表示を確認し「次へ」をクリックし、「次のデバイス用ドライバを
検索します。PS/2互換」と表示を確認し「次へ」をクリックします。ここからはキーボードでの操作になります。
6.「完了」のところでEnterキーを押し、「システム設定の変更」画面の「再起動しますか?」の
メッセージに対して、Tabキーで「いいえ」を選択しEnterキーを押します。
7.Windows 98を終了します。「ALT」キー+「F4」キーを押し開いているウィンドウを終了させ
ます。
8. 電源を切り、MS10をはずし、既存のマウスを接続します。電源を入れてWindows 98を起動します。
設定手順は以上になります。