無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
『ディスクe:の空き容量が不足している』旨の表示がされました。文書など保存しているものは少なく、100kバイト以上が使用可能です。どうしたらよいですか。
対象機種 Massif㈼
MassifIIの場合はドライブe:の修復方法を以下の手順で行ってください。
以下の操作で修復できない場合、または修復の操作ができない場合、MassifI(旧タイプ)で生じた場合はオムロン電子機器カスタマサポートセンタへご相談ください。
《MassifIIのドライブe:修復方法》
Massif㈼のドライブe:をチェックし、破損クラスタを修復します。
操作上の表記とその操作は次の通りです。
→(次の操作へ) Alt+Q(キーを順次同時ON) ↓(操作の最後の場合Enterの意)
コマンド入力は半角大文字、または半角小文字で行ってください。
1.ドライブe:のチェック
メインメニュー→Alt+Q→DOSモード表示→E:¥USR>XCHKDSK↓ →チェック結果の表示
(表示例)→DOSモード表示→E:¥USR>CHKDSK↓ →チェック結果の表示(英文)→
DOSモード表示
−−−−−XCHKDSKで異常時の表示例−−−−−
1個の破損クラスタが1チェイン中に発見されました。 ←異常時のみ表示
修正するには、MS-DOSのCHKDSKコマンドを/F指定で実行してください。←異常時のみ表示
2個の未使用セクタが使用中状態になっています。 ←異常時のみ表示
修正するには、「XCHKDSK /F E:」と起動してください。 ←異常時のみ表示
20480 バイト: 5 個のディレクトリ
360448 バイト:48 個のユーザファイル
4096 バイト: 1 個の破損クラスタ ←異常時のみ表示
ドライブ E: L:¥XDISKVOL.000
--------------------- --------------------------
全ディスク容量 :913408 バイト 466432 バイト
使用ディスク容量 :385024 バイト ( 42.2%) 55808 バイト ( 12.0%)
使用可能ディスク容量 :528384 バイト ( 57.8%) 410624 バイト (88.0%)
バイト/クラスタ : 4096 バイト 512 バイト
全メモリ容量 :655360 バイト
使用可能メモリ容量 :503808 バイト
圧縮ドライブ全体の圧縮比 = 6.9:1 ( 14%)
使用可能予測ディスク容量 = 528384 バイト
2.修復〜不要ファイル削除
DOSモード表示→E:¥USR>xchkdsk /f e:↓ →(修復表示)→(y/nの場合はy入力)→
DOSモード表示→E:¥USR>chkdsk /f e:↓ →(修復表示)→(y/nの場合はy入力)→
DOSモード表示→E:¥USR>CD ¥↓ →E:¥>DIR↓ (表示ファイルが多い場合はDIR/W↓
)→
一覧表示→(不要のファイル(注1)を削除)E:¥>DEL FILE0000.CHK↓(拡張子.CHKのファイル全てを削除する場合はE:¥>DEL
*.CHK↓ )→E:¥>DIR↓ →削除されたことを確認→E:¥>s↓
→メインメニュー表示
注1.FILE0000.CHK〜FILEnnnn.CHK/__010262.$$$(例)/他不要ファイル
注2.メインメニューからAlt+QでDOSモード表示〜DOSモードからメインメニューへの
復帰はs↓ Ctrl+F2DOSでDOS表示した場合はexit↓ で復帰します。