無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
スキャナとパソコンをUSBで接続したままインストールしたら、ドライバをアンインストールして、再インストールしてもスキャナが動作しない。
対象機種 HSB6000
まず、スキャナとパソコンがUSBで接続されている状態で、[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]-[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に、「USBルートハブ」と「USB制御チップ名から始まるPCI TO USB UNIVERSAL HOST CONTROLLERの2つのデバイスしか存在しない場合は、パソコンがスキャナをUSBデバイスとして認識出来ていません。この場合は、Windows 98を終了させ、セーフモードで起動させます。
(電源をオンし、[Ctr]lキーを押し続けるか、電源を入れて[F8]キーをポン、ポン..と何回も押します)
セーフモードで起動したら、[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]-[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に、「USBルートハブ」と「USB制御チップ名から始まるPCI TO USB UNIVERSAL HOST CONTROLLERの2つのデバイス以外に表示されるオムロンスキャナや不明なデバイスを削除します。USB以外のデバイスのところでも、?マークの付いた不明なデバイスが表示されていたら、やはり削除します。
コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から、OMRON scannerドライバをクリックし、「追加と削除」ボタンを押してアンインストールします。
エクスプローラを起動し、Cドライブの下のWindowsフォルダの前の□の中の+をクリックしますと、その下のフォルダが表示されます。
「Twain_32」フォルダを見つけ、その前の□の中の+をクリックするとOMRONフォルダが表示されます。このフォルダを右クリックし、OMRONフォルダを削除します。
システムを終了(電源を切る状態にする)して、USBケーブルをスキャナから外します。
パソコンの電源をオンにして、タスクトレイに常駐するアンチウィルスソフトをマウスの右クリックで停止(終了)させます。
スキャナドライバを再度インストールします。CD-ROMを挿入すると自動インストーラが起動しますので、ドライバ以外は、前の□のレ点をクリックして外します。インストール終了後に、システムを終了(電源を切る状態にする)します。
スキャナの電源をオンにして、USBケーブルをスキャナに接続しパソコンのUSBポートに接続します。
パソコンの電源をONします。