無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ
WindowsXPで、ドライバがインストールできない。どうしたらいいでしょうか。
対象機種 HS600U
お手数おかけいたしますが、以下の削除手順をお願い致します。スキャナーのUSBケーブルはパソコンに接続したまま以下の手順で再インストールをお試しください。
[スタート]->[コントロールパネル]->[フォルダオプション]の順に開いてください。
「表示」タブをクリックして、画面を切り替えてください。「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れてください。「登録されているファイルの拡張子は、表示しない」のチェックをはずしてください。
[適用]->[OK]の順にボタンをクリックしてください。
「システム」を開いて上のタブから「ハードウェア」を選択します。
その中のデバイスマネージャーを開いてください。
イメージングデバイス箇所から!か?マークの付いた項目がありましたら削除します。
同じくUSBコントローラーの箇所も確認頂きまして、!か?マークの付いた OMRONのHS600(もしくはUSB DEVICE)項目がありましたら削除します。
コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」から、OMRONスキャナドライバを削除します。
削除終わりましたら画面を全て閉じて USBケーブルを抜いてください。
[スタート]->[検索]->[ファイルとフォルダすべて]の順に開いて下さい。
「ファイル名のすべてまたは一部」に以下にご紹介するファイル名を入力して検索をおこないます。
「ファイル名のすべてまたは一部」に、PV8630 と入力してください。
「探す場所」は参照ボタンから進んで、マイコンピュータ→ローカルディスク(c)→WINDOWS→infの順に、c:¥INFを選択してください。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを右ボタンでクリックして、「削除」をえらんでください。
「ファイル削除の確認」ダイヤログが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
続きまして「新しい検索を開始する」→「ファイルとフォルダすべて」と選択してください。 「ファイル名のすべてまたは一部」に、PVUSD と入力してください。
[検索開始]ボタンをクリックして、検索をして下さい。
ウィンドウ右の「検索結果」に表示されましたファイルを右ボタンでクリックして、「削除」をえらんでください。
「ファイル削除の確認」ダイヤログが表示されましたら、[はい]ボタンをクリックして削除して下さい。
続きまして「新しい検索を開始する」→「ファイルとフォルダすべて」と選択してください。
「ファイル名のすべてまたは一部」に、oem と入力します。
「ファイルに含まれる単語または句」に omron と入力します。
「検索開始」ボタンを押してください。
oem(数字).inf という名前のファイルが出てきましたら、数字をメモして(例:oem8.inf)ください。
出てこない場合は手順 5にお進みください。
「ファイルに含まれる単語または句」から omron を消します。
「ファイル名のすべてまたは一部」に 先ほどメモして頂いたoem(数字)を入力します。
「検索開始」ボタンを押します。
「oem?.inf」と「oem?.pnf」が対で存在しますので、削除します
検索の画面を閉じてください。
マイコンピューター → ローカルドライブ(C:)→ Windows → TWAIN_32 の順番にダブルクリックで開きます。
その中にございます hs600 フォルダごと削除します。
これで、再起動しMacafeeやNortpnなどのアンチウィルスソフトを終了させて、ダウンロードして解凍したドライバのSetup.exeを起動して、スキャナドライバをインストールします。