BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S
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
  4. ダウンロード>
  5. 無停電電源装置(UPS)>
  6. PowerAct Pro ダウンロード前の確認

PowerAct Pro ダウンロード前の確認



1.自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」が収録されているCD-ROM のバージョンを確認します。
<確認方法>
無停電電源装置(UPS)またはオプション(型式PA01)に同梱しているCD-ROMをご用意ください。

(例)
CD-ROMの例


2.CD-ROMのボリュームラベルを確認します。
<確認方法>
(1) 自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」が収録されているCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。
(2) エクスプローラを起動し、CD-ROMのボリュームラベルをご確認ください。

(例)Windows 7/Windows Vistaの場合
ボリュームラベル確認例


(例)Windows XPの場合
ボリュームラベル確認例


3.ダウンロードページへアクセスします。
ダウンロードログイン画面が表示されたら、1項2項で確認していただきました情報を入力してください。PowerAct Pro Ver.4.Xのダウンロードを開始します。

<入力方法>
ユーザ名(U) Versionの数字のみ“*.**“と入力します。
パスワード(P) “ 2項で控えた( )を含まない文字列 ”を入力します。



ダウンロードはこちら

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる