Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. 指紋認証システム>
  6. 指紋認証システム FPSシリーズ

指紋認証システム FPSシリーズ

小型指紋照合センサ FPS-3000S Ver.2.1製品写真デスクトップ型指紋照合センサ FPS-1000S Ver.2.1製品写真機器内蔵型指紋照合センサ FPS-3100S Ver.2.1製品写真

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

■当社指紋認証システムソフトウェア開発キットで開発した業務アプリケーションと
セットでお使いいただく指紋センサシリーズ商品です。

■100社以上のパートナー様、システムアプリにて活用されている指紋センサ群
です。

■米国IBMでの準OEM扱いを始めとして、米国、ヨーロッパ、中国など世界中で
発売され、安定した評価をいただいています。

■指紋センサが1個ついているので、評価がすぐにできます。

■サンプルコードをもとに開発した独自アプリも、無償再配布、販売ができます。
(ライセンスロイヤリティは不要です。) 必要数の指紋認証センサ、センサ付きキーボードをご購入いただいて、エンドユーザーに配布してください。※指紋認証エンジンのみの無償再配布はできません。


■他社の指紋センサとくらべ、1/3から2/3の価格の抜群のコストパフォーマンスを

誇ります。

■パチっと静電気が飛んだり認識に時間がかかる半導体方式指紋センサにくらべ、

使いやすさが違います。

■高い認識率、他に類を見ない360度認証可能な指紋認証システムをお客様の

情報システムに組み込んで使えます。

■指紋情報を、128ビットの強力な暗号機能により保護されたデータベースにします。


■付属のサンプルコードをもとに開発した独自アプリケーションは、開発者側にて、

無償配布または販売することができます。

■FPS-3000SDK Ver2.1にて開発したアプリケーションは、指紋センサFPS-3000S

Ver2.1およびFPS-3100S Ver2.1、FPS-1000S Ver2.1にて動作します。また、すでに発売中の指紋センサつきキーボード(型式:FPK3021S)も、ご使用いただけます。

■高い認識率、他に類を見ない360度認証可能な指紋認証システムをお客様の

情報システムに組み込んで使えます。

■指紋情報を、128ビットの強力な暗号機能により保護されたデータベースにします。



仕様

項目
仕様
他人許容率 0.001%以下
他人排除率 0.044%以下(1回の置き直しまで許容した場合)
インタフェース USB(USBhub経由で接続の場合は自己電源型USBhubをご使用ください) WindowsNT4.0ではUSBhub経由でのご使用はできません。
消費電力 5V、500mA(USBポートより供給)
外形寸法 FPS-3000S:55×64×29mm(ケーブル含まず)
FPS-1000S:44×73×103mm(ケーブル含まず)
FPS-3100S:46×56×23mm
重量 FPS-3000S:110g以下
FPS-1000S:200g以下
FPS-3100S:40g以下
※認証率は当社評価基準によります。

動作環境

対応OS Windows 98(SE)、WindowsNT4.0 Workstation(SP4-SP6)、Windows2000 Professional(SP1-SP2)、WindowsXPPentium以上のCPUを搭載したUSB I/F装備のDOS/VパソコンまたはPC98NXシリーズ (WindowsNT4.0の場合、パソコンの仕様によっては動作しない場合があります。)
メモリ 32MB以上
※Microsoft Internet Explorer4.01以上がインストールされていること。

付属品 ≪FPS-3000S、FPS-1000S Ver2.1≫
指紋認証エンジンソフトウェア(CD-ROMにて供給)、クリーニングシート、保証書、指紋認証エンジンリリースノート、セットアップマニュアル、指紋認証センサユニット
≪FPS-3100S Ver2.1≫
指紋センサユニット、クリーニングシート
・指紋センサユニットとクリーニングシートは、それぞれ集合箱での納入とさせていただきます。
・ドライバとセットアップマニュアルは、マスターでのお渡しとなります。
・USBケーブルは同梱しておりません。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。