オムロン フィールドエンジニアリング株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:四方克弘、以下OFE)は、株式会社山王様(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:三浦尚、以下山王様)のグループ主力生産拠点である東北事業部(福島県郡山市)に太陽光発電システム、蓄電池、EV充放電器を組み合わせた再生可能エネルギーシステムを導入しました。

本システムの導入により、CO2排出量355 t-CO2/年の削減効果が期待できます。さらにピークカットによる契約電力での電気料金削減、停電時はBCP対策に貢献します。
地球温暖化対策としてサプライチェーン全体の脱炭素化が求められるなか、山王様には「さらなるCO2排出量削減の取り組みを加速」「東北事業部への一貫生産体制拡充計画において、東日本大震災の経験を活かしたBCP対策の強化」「高騰する電気料金への対策」といった課題があり、本システムの導入に至りました。
本システムは、自家消費型太陽光発電・蓄電池・EV充放電器を組み合わせることで、最適なエネルギー制御による再生可能エネルギー利用の最大化、さらにピークカットによる電気料金低減とBCP対策を実現しました。
山王様では、今回の東北事業部での取り組みを皮切りに、他拠点での展開を検討し、地域や日本の脱炭素へのさらなる貢献を目指されます。
導入設備概要
(1)太陽光発電システム(自家消費型)
東北事業部敷地内に711kWを設置。
CO2排出量削減を進め、クリーン電力の自家消費による製造を実現します。
(2)蓄電池
出力50kW・容量159kWhの産業向け蓄電システム。
太陽光発電の余剰電力を蓄電池に蓄電することで再生可能エネルギー活用の最大化を図ります。
平常時はピークカット、非常時は三相電源の確保を実現します。
(3)V2X(※)対応EV充放電器
出力5kWを5基導入。平常時はEV車に使用し、EV走行によりCO2を削減、非常時は+ EV車の大容量バッテリーを建屋内で使用することで単相電源の確保を実現します。非常時にEV車を充電することも可能です。
(※)Vehicle to Xの略称/ V(ここでは電気自動車)とX(施設の電力網など)をつなぎ、電力の相互供給を行うことが可能な装置。

本システムの概要

■停電時には重要負荷に電源を供給可能
■蓄電池から充放電を繰り返すことで長期に渡る停電にも対応が可能
※1:もともと保有していた1台を含め今回の導入で6台となり、社用車だけでなく、従業員用にも活用を検討中
なお、本システムの導入に当たって、OFEは設計・構築をはじめ、機器選定や施工、投資効率を高める補助金活用の提案などトータルなエンジニアリングサービスを提供し、お客様の課題解決に取り組みました。
今後も、脱炭素に向けた再生可能エネルギーの導入や頻発する自然災害に対するレジリエンス(耐性)強化、電気料金の急激な高騰などの課題解決に対し、創エネ・蓄エネ・省エネを組み合わせて賢く制御するエネルギーソリューションで、カーボンニュートラルの実現および災害に強いレジリエントな社会づくりに貢献してまいります。
<株式会社山王様について>
1958年8月、有限会社山王鍍金工業所として創業以来、コネクタ、スイッチ等の電子部品の精密プレス加工および金型製作、貴金属表面処理加工を主たる事業としています。
長年培ってきためっき加工の技術をコアに、それを応用した次世代商品の開発に努め、お客さまの要望やお客さまが抱える課題解決にしっかりと対応していくことで、常に信頼され、選ばれる企業をめざし、国内だけに留まらずグローバルに活動しています。
<オムロン フィールドエンジニアリング株式会社について>
オムロン フィールドエンジニアリング株式会社は、オムロンでソーシアルソリューションドメインを担うオムロン ソーシアルソリューションズ株式会社のグループ会社として環境ソリューションやエンジニアリング・サービスを提供する企業です。日本全国140 箇所の拠点と1,200 名のカスタマエンジニアによるサービスネットワークを構築し、エンジニアリング/フィールドサービス/バックアップサービスを全国のお客様に提供しています。
<エネルギーソリューションに関する情報配信WEB「脱炭素ソリューション.com」について>
OFEが提供するエネルギーソリューションの情報を公開し、企業の脱炭素化の取り組みを支援する総合エンジニアリングサイトです。多くの導入事例や太陽光発電・蓄電池など脱炭素化に役立つ豊富なコンテンツをご用意しご来訪をお待ちしております。
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のプレスリリース⼀覧