マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ
KPBP series
- 主な特長
- システム構成
- 仕様
- 資料ダウンロード よくあるご質問
主な特長
Features
1シリーズで様々な生活環境や変化に対応
暮らしに合わせた組み合わせで、
理想の蓄電生活始めませんか ?
固定価格買取制度の期間満了による買取価格の大幅な下落や電気料金の高騰により、蓄電池の必要性がますます高まっています。
オムロンが提供するのは、生活スタイルやエネルギー消費の変化に合わせて機器を選んだり追加することで、
電気をかしこく貯めて使えるマルチ蓄電プラットフォーム。
小型で置き場所に困らないタイプに加えて、太陽光発電の自家消費電力と
夜間電力を1日2回繰り返し充電できるタイプの蓄電池とともに、経済的で安心な暮らしをご提案します。
マルチ蓄電プラットフォームなら
ライフスタイルに合わせて組み合わせられる
選べるシステム
1プラットフォームで
3つのシステムを構成できます特許取得済*1
既設の太陽光発電システム
に簡単後付け
単機能蓄電システム
蓄電池と太陽光発電を
同時に導入
ハイブリッド蓄電システム
蓄電池と太陽光発電の同時導入
+停電時の全負荷対応
全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム
選べる容量
12.7kWh、6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電できます。(16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%まで)
- ・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
- ・万が一の停電時でも十分な電力が使えます。
- *1. システム基本構成を特許登録。
PIDリスクがあるパネルでも接続可能
PIDリスクとはPVパネルに高電圧による負荷がかかることで、出力が著しく低下してしまうリスクのことです。マルチ蓄電プラットフォームはオムロン独自の技術によりPIDリスクが発生しにくい制御を実現しました。
オムロンV2Xシステム
(KPEP-Aシリーズ)とも接続可能
詳細はオムロン ソーシアルソリューションズ株式会社までお問い合わせください。
ライフスタイルから選ぶ.01
停電でも普段通りに
生活したい
- 例)タケシさんの場合
家族は6人
災害が心配
夏場のエアコンは
欠かせない
停滞時も普段通りの生活ができて安心
全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム
- 12.7kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電可能
- ・夜間でも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えて安心です。
- ・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
14:00 〜 20:00までの停電
- ※ 記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。
ライフスタイルから選ぶ.02
ほどよく経済的に
生活したい
- 例)マサキさんの場合
家族は4人
太陽光発電で
オール電化
消費・充電して
余剰分は売電
売電収入は確保したい
既設パネルに簡単後付け、消費・充電・売電のベストバランス
単機能蓄電システム
- 6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電可能
- ・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
- ・夜間でも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えて安心です。
- ※ 記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。
- *1. 「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。
ライフスタイルから選ぶ.03
ナチュラル志向な
生活がしたい
- 例)ヒロコさんの場合
家族は4人と犬
オール電化
(太陽光発電も希望)
在宅ワークと
犬用エアコン
再エネだけで
生活したい
太陽光発電システムと大容量電池で自然派生活
ハイブリッド蓄電システム
- ※ 記載は一例であり、ご使用の家電や蓄電池の状態によって異なる場合があります。
システムから選ぶ.01
太陽光発電をすでに設置されている方 /
蓄電池のみで使用されたい方
後付けで蓄電池を追加して
自家消費や停電対策がしたい
select!
単機能蓄電システム
その時々のニーズに合わせて機器を段階導入
簡単後付けでコストを抑えて蓄電池を導入
既設の太陽光発電システムに、マルチ蓄電パワーコンディショナと蓄電池ユニットを後付け可能。
コストを抑えて、発電した電力をかしこく利用できます。
電気の流れ
- *1. 特定負荷を500W以上利用している場合、最大4.0kWになります。
システムから選ぶ.02
太陽光発電をこれから設置される方 /
すでに設置していてPVパワーコンディショナを置き換える方
太陽光発電で経済的に暮らしながら
停電時にも最低限は備えたい
select!
ハイブリッド蓄電システム
発電した電力を最大限活用
太陽光発電で定格出力の5.6kW以上発電した場合、超過分を蓄電池に貯めることで有効活用できます。
電気の流れ
- *1. 特定負荷を500W以上利用している場合、最大4.0kWになります。
システムから選ぶ.03
太陽光発電をこれから設置される方 /
すでに設置していてPVパワ-コンディショナを置き換える方停電時に家中丸ごとバックアップして
普段通りに暮らしたい
select!
全負荷対応型
ハイブリッド蓄電システム
全負荷対応で停電時も家中の家電に給電できて安心
全負荷対応の場合、家中の家電に電力が供給可能。万一の停電時にも、いつも通りの暮らしができます。
特定負荷型
全負荷型
電気の流れ
- *2. 夜間及び天候によりPV側の発電量が十分でない場合、最大2.5kVAになります。
発電の余った電気をためて
万一の停電に備えられます
停電時の電力切替は自動で行われ、充電量の設定も不要特許出願中*1
停電が発生した場合、何もしなくても自動で電力が供給され、復電時も自動で通常運転に切り替わります。
また、停電時の充電量も自動で調整するため操作は不要です。
単機能 / ハイブリッド共通
停電時は特定負荷へ自動切替
停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷(家電)へ自動で給電されます。
復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。*2
停電時に使用できる家電・時間の目安
フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます
太陽光の発電を蓄電池に充電することもできるため、停電が長引いても安心です。
- *1. 単機能蓄電システムでの対応に対する特許出願です。
- *2. 特定負荷型の場合、あらかじめ停電時に必要な家電に配線をしておく必要があります。無停電電源装置(UPS)ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。
- *3. 285W、蓄電池ユニットが初期状態、満充電の場合。各家電の消費電力量で異なるため、動作時間を保証するものではありません。
ネットワーク接続で
さらに安心・快適
Point.1 AIが気象情報から夜間の充電量を自動で制御*1
ネットワークに接続することで、AIがお住まいの地域の気象情報を取得し、翌日の天気や気象警報に合わせて蓄電池の充電量を自動で調整します。
標準搭載
- *1. グリーンモードの場合。夜間の充電量設定値の上限は16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%、12.7kWh、6.3kWhタイプは100%です。
Point.2 遠隔で発電量や蓄電量を確認可能*2
パソコンやスマートフォンからHEMS等の追加機器なしで発電量や蓄電量の確認ができます。
見守り機能
異常時にはメールでお知らせし、万一の故障時も迅速に対処可能
見える化機能
システム動作状況/発電量を確認/設定発電量、消費電力、売電、買電を表示
HEMS等
追加機器なし
- *2. AIによる充電量の自動制御、見守り機能、見える化機能をご使用いただくため無料のWEB登録を実施していただきます。
Point.3 太陽光発電で創った電気を使うだけでポイントがもらえる“みんなでつくるエコ活サークル”へ参加可能
太陽光発電で創った電気を自家消費することでポイントがもらえるエコでおトクなサービスに参加できます。“みんなでつくるエコ活サークル”の内容、参加条件は下記からご覧ください。
追加の
機器や費用
は不要
オプション
電力計測ユニット
電力計測ユニットを使用すると、併設された発電機器の発電、充電機器の充放電やブレーカごとの電力消費状況の確認ができます。
- *3. 「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。
- *4. 「エネファーム」 は大阪ガス(株)、東京ガス(株)、ENEOS株式会社の登録商標です。
小型だから設置場所に困らない
蓄電池ユニットは全容量とも置き場所に困らない小型設計。
16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは屋内外どちらにも設置できるのでご家庭の設置場所に合わせて選べます。
自立設置時にはオムロン製蓄電池ユニットに対応した簡易基礎もご使用いただけます。
簡易基礎に関する詳細は東洋ベース株式会社(http://www.toyo-base.co.jp)にお問い合わせください。
重塩害地域への設置も可能16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプの蓄電池ユニットのみ
マルチ蓄電パワーコンディショナ、PVユニット、トランスユニットは重塩害対応タイプもラインナップしているため、
16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプの蓄電池ユニットを室内に設置する場合、重塩害地域にも対応可能です。
- *1. 自立設置の場合、16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。本ページの自立設置写真は簡易基礎での設置イメージです。
- *2. 12.7kWh、6.3kWhタイプの蓄電池ユニットは屋内に設置できないので、重塩害地域では使用できません。
運転モード紹介
経済
モード
余った発電分は売電を優先します
余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、
朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。
安心
モード
停電に備えて蓄電残量維持を優先します
蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。
(残量は設定で変更可能)
各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
余剰電力の用途 | 蓄電池の充電 | 蓄電池の放電*1 | |
---|---|---|---|
経済モード | 売電 | 夜間料金の時間帯に100%になるまで充電 | 主に朝夕に残量がなくなるまで放電 |
安心モード | 売電 | 主に朝夕に一定の残量を残して放電 | |
グリーンモード | 充電(満充電時は売電) | 余剰電力で充電(夜間の時間帯に充電も可能*2) | 主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電 |
- *1. 太陽光発電が売電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能です。
- *2. グリーンモードで夜間の時間帯に充電する場合、充電量設定値の上限は、16.4kWh、9.8kWh、6.5kWhタイプは50%、12.7kWh、6.3kWhタイプは100%です。
グリーン
モード
自家消費を優先して効率よく電気を使います
余剰電力は蓄電池に充電して、夜までできるだけ自家消費を優先。
さらに夜間電力を充電し朝までの電力をまかなうことも可能です。
<蓄電池容量12.7kWh、6.3kWhの蓄電池ユニット使用の場合>
停電時
モード*2
昼は太陽光発電から消費して蓄電池にも充電、
夜は放電に自動で切り替わります
- *2. 単機能蓄電システムの場合
- *3. 太陽光発電から電力を使う場合は、PVパワーコンディショナを自立運転に切り替える必要があります。
システム構成
System
システム構成
システム構成(単機能蓄電システム×9.8kWh蓄電池ユニット)
システム構成(全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム×1タイプ12.7kWh蓄電池ユニット×電力計測ユニット)
- 単機能蓄電システム
- ハイブリッド蓄電システム
- 全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム
蓄電池ユニット
- 〈16.4kWh〉KP-BU164-S 〈9.8kWh〉KP-BU98B-S 〈6.5kWh〉KP-BU65B-S
- 貯めた電力を放電し電気製品に電力を供給
- 業界最大容量クラスで最小サイズ(16.4kWhタイプ)*1
- 屋内外設置可能*2
- 壁掛け設置も可能(9.8kWhタイプのみ)
蓄電池ユニット
- 〈12.7kWh〉KP-BU127-B 〈6.3kWh〉KP-BU63-B
- 貯めた電力を放電し電気製品に電力を供給
- 12.7kWh、6.3kWhタイプはグリーンモードでの使用時、夜間充電で100%まで充電できます
- 夜間の安い電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
- 夜間にも満充電にできるので、万が一の停電時でも十分な電力が使えます
- 設置は屋外のみ*2
マルチ蓄電パワーコンディショナ
- 〈一般タイプ〉KPBP-A 〈重塩害対応タイプ〉 KPBP-A-S
- 蓄電池の充放電をコントロール
- 太陽光発電システムと併設可能*3
- 停電時の充電量を自動で制御
PVユニット
- 〈一般タイプ〉KP-DDP66 〈重塩害対応タイプ〉 KP-DDP66-S
〈大電流・一般タイプ〉KP-DDP66-2NEW
〈大電流・重塩害対応タイプ〉KP-DDP66-2SNEW
- 発電電力をパワーコンディショナに送電
- 既設のPVパワーコンディショナから置き換え可能
- 入力電流範囲を拡大した大電流タイプも選択可能
トランスユニット
- 〈一般タイプ〉KP-TRN40 〈重塩害対応タイプ〉 KP-TRN40-S
- 停電時に発電や充電した電力を全負荷用分電盤に送電
- 停電時の最大出力4.0kVA
- 停電時に200V家電を使用可能
全負荷用分電盤
- KP-DB75B*4
- 停電時、全ての家電に電気を供給
特定負荷用分電盤
- KP-DB20B-2
- 停電時、特定負荷に電気を供給
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
- KP-GWBP-A
- 遠隔モニタリングサービスの使用でスマートフォンやパソコンから蓄電池の状態を見守り可能
- AI機能で気象情報から充電量を制御
電力計測ユニット
- KP-GWAP-MUBP
- 併設された発電機器の発電、充電機器の充放電の確認が可能(最大3点)
- ブレーカごとの電力消費状況の確認が可能(最大6点)
- *1. 国内の住宅向け蓄電システムにおいて(2020年4月当社調べ)
- *2. 自立設置の場合、16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、 6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
- *3. 併設する太陽光発電システムに制約がある可能性があります。
- *4. 2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75” となります。
- *5. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。 ECHONET Lite、 ECHONET Lite AIF、 ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
システム接続例
システム構成機器一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 |
---|---|
マルチ蓄電パワーコンディショナ | KPBP-A(一般タイプ) |
KPBP-A-S(重塩害対応タイプ) | |
PVユニット | KP-DDP66(一般タイプ) |
KP-DDP66-S(重塩害対応タイプ) | |
KP-DDP66-2(大電流・一般タイプ) | |
KP-DDP66-2S(大電流・重塩害対応タイプ) | |
トランスユニット | KP-TRN40(一般タイプ) |
KP-TRN40-S(重塩害対応タイプ) | |
蓄電池ユニット | KP-BU164-S |
KP-BU98B-S | |
KP-BU65B-S | |
KP-BU127-B | |
KP-BU63-B | |
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ | KP-GWBP-A |
特定負荷用分電盤 | KP-DB20B-2 |
全負荷用分電盤 | KP-DB75B※ |
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP |
- ※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75” となります。
システムに必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
主幹用電流センサ(絶縁型) | KP-CT-S□□AC100A | 2個セット、装着できる□□はCTの径を示す。 装着できる電線径Φ14.5mm、Φ24mm、Φ35mm以下 |
|
主幹電流センサケーブル(絶縁型) | KP-CHI-C4VB□□S2 | □□は長さを示す。15m、30m | |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m | |
蓄電池通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S | □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m | |
DC/DCコンバータ通信ケーブル | KP-CHE-E8VDB□□S | □□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05) | |
PVユニット入出力ケーブル | KP-CHJ-F2VDB□□ND3 | □□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05) | |
トランスユニット通信ケーブル | KP-CHT-E4VDB□□S | □□は長さを示す。2.9m(□□は029)、5m(□□は05) |
工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|---|
(a) | 蓄電池ユニット入出力線 | 蓄電池ユニット~パワーコンディショナ間の配線 | CV、2芯、8mm2 |
(b) | 蓄電池ユニットアース線 | 蓄電池ユニット~パワーコンディショナ間の配線 | IV、5.5mm2 |
(c) | LAN通信線 | ゲートウェイ~LANポート付きルータ間の配線 | LANケーブル(UTP ケーブル、カテゴリー5以上) |
(d) | PVユニットアース線 | パワーコンディショナ~PVユニット間の配線 | IV、5.5mm2、8mm2 |
(e) | 太陽電池直流線 | 太陽光発電システムと併設する時の交流線の配線 | HCV、単芯、2mm2または3.5mm2 |
(f) | パワーコンディショナアース線 | パワーコンディショナ~大地間 | IV、5.5mm2、8mm2 |
(g) | トランスユニット入出力線 | パワーコンディショナ~トランスユニット間の配線 | CV、2芯、5.5mm2 |
(h) | トランスユニットアース線 | パワーコンディショナ~トランスユニット間の配線 | IV、5.5mm2 |
(i) | 系統入出力線 | パワーコンディショナ~主分電盤間の配線 | CV、3芯、8mm2または14mm2 |
(j) | 系統入出力線 | パワーコンディショナ~全負荷用電盤間の配線 | CV、3芯、5.5mm2、8mm2または14mm2 |
(k) | 全負荷入出力線 | トランスユニット~全負荷用分電盤間の配線 | CV、3芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(l) | 主分電盤入出力線 | 主分電盤~全負荷用分電盤間の配線 | CV、3芯、14mm2 |
(m) | 主分電盤アース線 | 主分電盤~全負荷用分電盤間の配線 | IV、φ2.0mm |
(n) | 特定負荷入出力線 | パワーコンディショナ〜特定負荷用分電盤間の配線 | CV、2芯、5.5mm2、8mm2、14mm2 |
(o) | 特定負荷入出力線 | 主分電盤~特定負荷用分電盤間の配線 | VVF、2芯、φ2.0mm またはφ2.6mm、単線 |
(p) | 特定負荷アース線 | 主分電盤~特定負荷用分電盤間の配線 | IV、φ2.0mm |
(q) | PVパワーコンディショナ入出力線 | 太陽光発電システムと併設する時の配線 | VVF、2芯、φ1.6mm、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線) |
電力計測ユニット使用時に追加で必要なオプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 仕様 | |
---|---|---|---|
外部発電用センサ | KP-CT-S□□AC100 | 2個セット、装着できる□□はCTの径を示す。 装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下 |
|
外部発電用電流センサケーブル | KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m | |
分岐計測用電流センサ(φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下) | |
分岐計測用電流センサケーブル | KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m |
電力計測ユニット使用時に追加で必要な工事店様準備品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
配線名称 | 配線の種類 | ケーブル仕様 | |
---|---|---|---|
(r) | 電力計測ユニット通信線 | 電力計測ユニット~ゲートウェイ間の通信 | 単線/ヨリ線ツイストペア線 Φ0.3~1.0mm×3芯 |
(s) | 電源/電圧検知線 | 主分電盤~電力計測ユニット間の配線 | VVF Φ2mm×3芯(銅単線) |
電力計測ユニット使用時に追加で必要な工事店様準備品一覧
ご発注例
- ①機器セット
- ②部材セット
機器セットと部材セットをそれぞれ組み合わせてご発注ください。
セットに含まれていない製品をご希望の場合は、オプション品一覧よりお選びください。
①機器セット
製品購入に用いる機器セット形式と、補助金申請に用いるパッケージ型番は異なります。パッケージ型番については、こちらを参照ください。
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー 希望 小売価格 (税別) |
パッケージ内容 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ 蓄電 パワー コンディショナ |
マルチ 蓄電システム用 ゲートウェイ |
蓄電池 ユニット |
PV ユニット |
分電盤 | トランス ユニット |
||||||||||
容量 | タイプ | 一般 | 重塩害 対応 |
一般 | 重塩害 対応 |
大電流 ・一般 |
大電流 ・重塩害 対応 |
特定 負荷 |
全 負荷※ |
一般 | 重塩害 対応 |
||||
16.4kWh単機能 | 一般 | KPBP-A-SET-AC164-N | ¥5,300,000 | 〇 | - | 〇 | 16.4kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
16.4kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB164-N | ¥5,920,000 | 〇 | - | 〇 | 16.4kWh | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
16.4kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB164-T | ¥6,750,000 | 〇 | - | 〇 | 16.4kWh | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
16.4kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB164-N | ¥6,100,000 | 〇 | - | 〇 | 16.4kWh | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
16.4kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB164-T | ¥6,930,000 | 〇 | - | 〇 | 16.4kWh | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |
9.8kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC98-N | ¥3,170,000 | 〇 | - | 〇 | 9.8kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB98-N | ¥3,790,000 | 〇 | - | 〇 | 9.8kWh | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB98-T | ¥4,620,000 | 〇 | - | 〇 | 9.8kWh | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
9.8kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB98-N | ¥3,970,000 | 〇 | - | 〇 | 9.8kWh | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB98-T | ¥4,800,000 | 〇 | - | 〇 | 9.8kWh | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |
6.5kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC65-N | ¥2,660,000 | 〇 | - | 〇 | 6.5kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB65-N | ¥3,280,000 | 〇 | - | 〇 | 6.5kWh | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB65-T | ¥4,110,000 | 〇 | - | 〇 | 6.5kWh | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
6.5kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB65-N | ¥3,460,000 | 〇 | - | 〇 | 6.5kWh | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB65-T | ¥4,290,000 | 〇 | - | 〇 | 6.5kWh | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |
12.7kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC127-N | ¥4,300,000 | 〇 | - | 〇 | 12.7kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
12.7kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB127-N | ¥4,920,000 | 〇 | - | 〇 | 12.7kWh | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
12.7kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB127-T | ¥5,750,000 | 〇 | - | 〇 | 12.7kWh | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
12.7kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB127-N | ¥5,100,000 | 〇 | - | 〇 | 12.7kWh | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
12.7kWh 大電流 ハイブリッド/全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB127-T | ¥5,930,000 | 〇 | - | 〇 | 12.7kWh | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |
6.3kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC63-N | ¥2,660,000 | 〇 | - | 〇 | 6.3kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.3kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB63-N | ¥3,280,000 | 〇 | - | 〇 | 6.3kWh | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.3kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB63-T | ¥4,110,000 | 〇 | - | 〇 | 6.3kWh | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | |
6.3kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB63-N | ¥3,460,000 | 〇 | - | 〇 | 6.3kWh | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | |
6.3kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB63-T | ¥4,290,000 | 〇 | - | 〇 | 6.3kWh | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | |
16.4kWh単機能 | 重塩害 対応 |
KPBP-A-SET-AC164-NS | ¥5,450,000 | - | 〇 | 〇 | 16.4kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
16.4kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB164-NS | ¥6,130,000 | - | 〇 | 〇 | 16.4kWh | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | |
16.4kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB164-TS | ¥7,020,000 | - | 〇 | 〇 | 16.4kWh | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
16.4kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB164-NS | ¥6,310,000 | - | 〇 | 〇 | 16.4kWh | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | |
16.4kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB164-TS | ¥7,200,000 | - | 〇 | 〇 | 16.4kWh | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | |
9.8kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC98-NS | ¥3,320,000 | - | 〇 | 〇 | 9.8kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB98-NS | ¥4,000,000 | - | 〇 | 〇 | 9.8kWh | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB98-TS | ¥4,890,000 | - | 〇 | 〇 | 9.8kWh | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
9.8kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB98-NS | ¥4,180,000 | - | 〇 | 〇 | 9.8kWh | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | |
9.8kWh 大電流 ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB98-TS | ¥5,070,000 | - | 〇 | 〇 | 9.8kWh | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | |
6.5kWh単機能 | KPBP-A-SET-AC65-NS | ¥2,810,000 | - | 〇 | 〇 | 6.5kWh | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-HYB65-NS | ¥3,490,000 | - | 〇 | 〇 | 6.5kWh | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh ハイブリッド / 全負荷 |
KPBP-A-SET-HYB65-TS | ¥4,380,000 | - | 〇 | 〇 | 6.5kWh | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | |
6.5kWh 大電流 ハイブリッド / 特定負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB65-NS | ¥3,670,000 | - | 〇 | 〇 | 6.5kWh | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | |
6.5kWh 大電流 ハイブリッド/全負荷 |
KPBP-A-SET-2HYB65-TS | ¥4,560,000 | - | 〇 | 〇 | 6.5kWh | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
- ※2023年秋頃当社出荷分までは形式“KP-DB75”。以降の形式は“KP-DB75B”となります。
②部材セット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
No | セット内容 | 形式 | メーカー 希望小売価格 (税別) |
パッケージ内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①主幹用電流 センサ (絶縁型) |
②主幹電流 センサ ケーブル (絶縁型) |
③パワコン・ 計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル |
④蓄電池 通信ケーブル |
⑤DC/DC コンバータ 通信ケーブル |
⑥PVユニット 入出力ケーブル (新規) |
⑦トランス ユニット 通信ケーブル (新規) |
||||
部材 セット1 |
単機能 | KP-CH-ST4-AC1 | ¥94,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB20S | - | - | - |
部材 セット2 |
KP-CH-ST4-AC2 | ¥99,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | - | - | - | |
部材 セット3 |
KP-CH-ST4-AC3 | ¥114,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | - | - | - | |
部材 セット4 |
KP-CH-ST4-AC4 | ¥125,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB30S | - | - | - | |
部材 セット5 |
KP-CH-ST4-AC5 | ¥74,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB07S | - | - | - | |
部材 セット6 |
ハイブリッド (特定負荷) |
KP-CH-ST6-HYB1 | ¥115,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | - |
部材 セット7 |
KP-CH-ST6-HYB2 | ¥120,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | - | |
部材 セット8 |
KP-CH-ST6-HYB3 | ¥135,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | - | |
部材 セット9 |
KP-CH-ST6-HYB4 | ¥154,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB30S | KP-CHE-E8VDB05S | KP-CHJ-F2VDB05ND3 | - | |
部材 セット10 |
KP-CH-ST6-HYB5 | ¥95,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB07S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | - | |
部材 セット11 |
ハイブリッド (全負荷) |
KP-CH-ST7-HYB1 | ¥129,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | KP-CHT-E4VDB029S |
部材 セット12 |
KP-CH-ST7-HYB2 | ¥134,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | KP-CHT-E4VDB029S | |
部材 セット13 |
KP-CH-ST7-HYB3 | ¥149,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB20S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | KP-CHT-E4VDB029S | |
部材 セット14 |
KP-CH-ST7-HYB4 | ¥172,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB30S2 | KP-CH-B8VG30S | KP-CHG-E8VB30S | KP-CHE-E8VDB05S | KP-CHJ-F2VDB05ND3 | KP-CHT-E4VDB05S | |
部材 セット15 |
KP-CH-ST7-HYB5 | ¥109,000 | KP-CT-S16AC100A | KP-CHI-C4VB15S2 | KP-CH-B8VG15S | KP-CHG-E8VB07S | KP-CHE-E8VDB029S | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | KP-CHT-E4VDB029S |
③オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) |
---|---|---|
主幹用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型) | KP-CT-S16AC100A | ¥12,000 |
主幹用電流センサ(Φ24)(絶縁型) | KP-CT-S24AC100A | ¥15,000 |
主幹用電流センサ(Φ35.5)(絶縁型) | KP-CT-S35AC100A | ¥18,000 |
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB15S2 | ¥31,000 |
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型) | KP-CHI-C4VB30S2 | ¥46,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m) | KP-CH-B8VG03S | ¥6,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(5m) | KP-CH-B8VG05S | ¥8,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(15m) | KP-CH-B8VG15S | ¥12,000 |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(30m) | KP-CH-B8VG30S | ¥17,000 |
蓄電池通信ケーブル(3m) | KP-CHG-E8VB03S | ¥12,000 |
蓄電池通信ケーブル(7m) | KP-CHG-E8VB07S | ¥19,000 |
蓄電池通信ケーブル(20m) | KP-CHG-E8VB20S | ¥39,000 |
蓄電池通信ケーブル(30m) | KP-CHG-E8VB30S | ¥50,000 |
蓄電池通信ケーブル(40m) | KP-CHG-E8VB40S | ¥64,000 |
DC/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m) | KP-CHE-E8VDB029S | ¥14,000 |
DC/DCコンバータ通信ケーブル(5m) | KP-CHE-E8VDB05S | ¥18,000 |
PVユニット入出力ケーブル(2.9m) | KP-CHJ-F2VDB029ND3 | ¥7,000 |
PVユニット入出力ケーブル(5m) | KP-CHJ-F2VDB05ND3 | ¥11,000 |
トランスユニット通信ケーブル(2.9m) | KP-CHT-E4VDB029S | ¥14,000 |
トランスユニット通信ケーブル(5m) | KP-CHT-E4VDB05S | ¥18,000 |
屋外壁掛けユニット(KP-BU98B-S用) | KP-BU-OWH1 | ¥50,000 |
電力計測ユニット使用時オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | メーカー希望小売価格(税別) |
---|---|---|
電力計測ユニット | KP-GWAP-MUBP | ¥100,000 |
外部発電用電流センサ(Φ14.5) | KP-CT-S16AC100 | ¥12,000 |
外部発電用電流センサ(Φ24) | KP-CT-S24AC100 | ¥15,000 |
外部発電用電流センサケーブル(3m) | KP-CHC-C4VG03N | ¥4,000 |
外部発電用電流センサケーブル(5m) | KP-CHC-C4VG05N | ¥6,000 |
外部発電用電流センサケーブル(10m) | KP-CHC-C4VG10N | ¥8,000 |
外部発電用電流センサケーブル(15m) | KP-CHC-C4VG15N | ¥9,000 |
外部発電用電流センサケーブル(30m) | KP-CHC-C4VG30N | ¥15,000 |
分岐計測用電流センサ(Φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | ¥3,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(3m) | KP-CHB-C4VG03N | ¥4,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(5m) | KP-CHB-C4VG05N | ¥6,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(10m) | KP-CHB-C4VG10N | ¥8,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(15m) | KP-CHB-C4VG15N | ¥9,000 |
分岐計測用電流センサケーブル(30m) | KP-CHB-C4VG30N | ¥15,000 |
性能表示ラベル
パッケージ型番と構成機器※1
・KPBP-A(単機能蓄電システム/ハイブリッド蓄電システム/全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム共通)
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
パッケージ型番 | 一般パッケージ
KPBP-A-PKG-MM1 |
重塩害対応 パッケージ ※3 KPBP-A-PKG-SMM1 |
一般パッケージ
KPBP-A-PKG-MM2 |
重塩害対応 パッケージ ※3 KPBP-A-PKG-SMM2 |
一般パッケージ
KPBP-A-PKG-MM3 |
重塩害対応 パッケージ ※3 KPBP-A-PKG-SMM3 |
一般パッケージ
KPBP-A-PKG-MM4 |
一般パッケージ
KPBP-A-PKG-MM5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池容量 | 16.4kWh | 9.8kWh | 6.5kWh | 12.7kWh | 6.3kWh | ||||
構 成 機 器 |
マルチ蓄電 パワーコンディショナ |
KPBP-A | KPBP-A-S | KPBP-A | KPBP-A-S | KPBP-A | KPBP-A-S | KPBP-A | KPBP-A |
蓄電池ユニット※2 | KP-BU164-S | KP-BU98B-S | KP-BU65B-S | KP-BU127-B | KP-BU63-B | ||||
マルチ蓄電システム用 ゲートウェイ |
KP-GWBP-A |
- ※1 各構成機器の製品の詳細は製品の仕様をご確認ください。
- ※2 リチウムイオン蓄電池JISC8715-2に準拠。
16.4kWh)出力可能時間:2時間24分(経済モード運転時、出力容量5.9kW)、初期実効容量:14.1kWh
9.8kWh)出力可能時間:2時間5分(経済モード運転時、出力容量4.0kW)、初期実効容量:8.3kWh
6.5kWh)出力可能時間:2時間10分(経済モード運転時、出力容量2.5kW)、初期実効容量:5.5kWh
12.7kWh)出力可能時間:2時間10分(経済モード運転時、出力容量5.0kW)、初期実効容量:10.9kWh
6.3kWh)出力可能時間:2時間5分(経済モード運転時、出力容量2.5kW)、初期実効容量:5.4kWh - ※3 海岸から 500m以内で、直接、海水しぶきがかからない場所なら設置できます。
パッケージ型番ごとの性能表示ラベル
- 性能表示ラベルはJIS C4414に基づいて表示されます。
- ・運転音は、音響パワーレベル(音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量)で表示します。
従来の当社資料では運転音(騒音)は「音圧レベル」で記載しております。従来の当社資料に記載している運転音の値と比べると、
性能表示ラベルに表示する運転音の値が大きくなっていますが、製品の音が大きくなったわけではありません。 - ・防じん防水性能は、屋外設置製品のIPコードで表示します。
重塩害対応パッケージでは、蓄電池ユニットは屋内に設置するため屋外設置のマルチ蓄電パワーコンディショナのIPコードを表示します。
一般パッケージ
一般パッケージKPBP-A-PKG-MM1
一般パッケージKPBP-A-PKG-MM2
一般パッケージKPBP-A-PKG-MM3
一般パッケージKPBP-A-PKG-MM4
一般パッケージKPBP-A-PKG-MM5
重塩害対応パッケージ
重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM1
重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM2
重塩害対応パッケージKPBP-A-PKG-SMM3
仕様
Specification
マルチ蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KPBP-A | KPBP-A-S | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電力 | KP-BU164-S:5.9kW*1 / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW / KP-BU127-B:5.0kW*1 / KP-BU63-B:2.5kW | ||
直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能: - /ハイブリッド:6.6kW | |
最大入力電圧 | 単機能: - /ハイブリッド:DC450V | ||
交流出力 | 定格容量 |
単機能 KP-BU164-S:5.9kW(力率1.0) KP-BU98B-S:4.0kW(力率1.0) KP-BU65B-S:2.5kW(力率1.0) KP-BU127-B:5.0kW(力率1.0) KP-BU63-B:2.5kW(力率1.0) ハイブリッド(※):5.6kW(力率0.95) ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。 |
|
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 |
蓄電池側(KP-BU164-S)放電96.0%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU65B-S)放電95.0%、充電95.0% 蓄電池側(KP-BU127-B)放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU63-B)放電95.0%、充電95.0% 太陽光側 95.0%(定格出力時) |
||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 単相3線式(トランスユニット接続時) |
||
自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP66 | |
保証期間 | 15年 |
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-BU164-S | KP-BU98B-S | KP-BU65B-S | KP-BU127-B | KP-BU63-B |
---|---|---|---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池 | ||||
蓄電池容量 | 16.4kWh(実効容量:14.8kWh) | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) | 12.7kWh(実効容量:11.4kWh) | 6.3kWh(実効容量:5.7kWh) |
公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | DC102.76V | DC204.8V | DC102.4V |
電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | DC84.0~116.2V | DC192~227.2V | DC96~113.6V |
充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | ||||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | |||
周囲温度 | -10~45℃*3(ただし結露および氷結なきこと) | 使用周囲温度:-10~45℃*4(ただし結露および氷結なきこと) 設置周囲温度:-20~45℃*5(ただし結露および氷結なきこと) |
|||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 490mm × 1010mm × 295mm | 490mm × 741mm × 295mm | 490mm × 847mm × 147mm | 681mm × 909mm × 334mm | 681mm × 627mm × 334mm |
質量 | 約150kg | 約102kg | 約65kg | 約132kg | 約79kg |
取付け方式・方法 | 自立設置*6 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め | 屋外:自立設置*6 | ||
屋外:(KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置*6、(KP-BU65B-S)自立設置*6 | |||||
保護構造 | IP55 | ||||
容量保証 | 15年後初期容量の60%以上*7 | ||||
サイクル期待寿命 | 11,000サイクル*8 | 12,000サイクル*8 | |||
保証期間 | 15年 |
PVユニット*12
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DDP66 | KP-DDP66-S | KP-DDP66-2 | KP-DDP66-2S | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | 大電流・一般タイプ | 大電流・重塩害対応タイプ | |
直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |||
入力回路数 | 4 | ||||
MPPT数 | 4 | ||||
動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC50~450V 最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V |
運転可能電圧範囲:DC25~450V 最大電力追従(MPPT)範囲:DC35~440V |
|||
入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路) 最大動作電流:44A(11A/1回路) |
許容最大短絡電流:66.4A(16.6A/1回路) 最大動作電流:56A(14A/1回路) |
|||
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | ||||
直流出力 | 最大出力電圧 | DC450V | |||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||||
質量 | 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | 本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付ベース板:約2.5kg | |||
冷却方式 | 自然空冷 | ||||
保護構造 | IP55 | IP66 | IP55 | IP66 | |
保証期間 | 15年 |
トランスユニット*12
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-TRN40 | KP-TRN40-S | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
PCSからの入力 | 電気方式 | 単相2線式 | |
定格容量 | 4kVA | ||
電圧範囲 | AC202V | ||
分電盤側出力 | 電気方式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC202V/101V | ||
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
保護構造 | IP55 | IP66 | |
保証期間 | 15年 |
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWBP-A |
---|---|
接続台数 | マルチ蓄電パワーコンディショナ1台 |
通信方式 | 有線LAN(100Base -TX) |
表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
通信プロトコル | ECHONET Lite*9 蓄電池 Release M 住宅用太陽光発電 Release J*10 分電盤 Release M*11 |
通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証*9(企画書バージョンVer.1.13)、 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*9、 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01)、 (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm × 120mm × 29.5mm |
動作電源 | マルチ蓄電パワーコンディショナより給電 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
質量 | 約140g |
取付け方法・方法 | 壁取付・ネジ止め |
保護構造 | IP20相当 |
ケース材質 | PC+ABS |
ケース外装色 | 白 |
遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
保証期間 | 10年 |
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB20B-2 |
---|---|
定格入力電圧 | AC100V |
電気方式 | 単相2線式 |
定格電流 | 合計20A |
出力分岐数 | 2回路 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172mm × 325mm × 124mm |
質量 | 約1.9kg |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 1年 |
全負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-DB75B※ |
---|---|
定格入力電圧 | AC202V |
電気方式 | 単相3線式 |
定格電流 | 合計75A |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm※ × 325mm ×124mm |
質量 | 約7.2kg※ |
ケース外装色 | 白 |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
保証期間 | 15年 |
- ※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”、幅 “644mm”、質量“約8.2kg”となります。
電力計測ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP-GWAP-MUBP |
---|---|
計測機能(外部発電計測) | 単線3線200V、100A 3点 うち1点は単相2線100Vも可 |
計測機能(分岐計測) | 単相2線200V / 100V、30A 6点 |
表示部 | LED4点:状態表示 |
操作方法 | DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW |
動作電源 | 単線3線 100V / 200V |
最大消費電力 | 5W以下 |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20〜+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) |
外形寸法 | 130mm × 260mm × 60mm |
質量 | 約700g |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
ケース材質 | ABS |
ケース外装色 | 白(開閉部:グレー) |
保証期間 | 10年 |
- *1. ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
- *3. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
- *4. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。
- *5. -20℃~-10℃では大幅に制限がかかりますが、充放電可能です。
- *6. 16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、 6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
- *7. システム搭載の動作モードおよびPOWER JUGGLINGで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
- *8. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
- *9. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- *10. PVユニット接続時のみ使用可能です。
- *11. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。
- *12. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。
ダウンロード
Download