募集要項
募集職種・勤務地 | 詳細は、募集職種のページをご覧ください。 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 能力・経験を考慮のうえ、当社規定により決定します。(月給制) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
昇給 | 年1回(4月) |
勤務時間 |
9:00~17:30 ※フレックス制度あり(入社2年目以降)/ コアタイムなし 標準労働時間7.75時間 |
休日休暇 | 週休2日制(土・日)、祝日、ゴールデンウィーク、夏季フレックス休暇(6~10月中 9連休)、年末年始休暇、慶弔休暇、年次有給休暇 ※年間休日日数125日(2021年度) |
諸手当 | 通勤手当、住宅手当、超過勤務手当など |
福利厚生 | 社宅あり(社宅は入居条件あり)、社会保険完備、オムロン従業員持株制度、共済会、保養所、敷地内全面禁煙 |
各種制度 | 育児休業、育児短時間勤務、介護休業、介護短時間勤務、育英支援金/育英支援一時金、退職金制度、確定拠出年金制度、60歳以降の再雇用制度 |
研修制度 |
各種研修(入社時・資格別・職能別・重点課題等)・e-ラーニング・通信教育などの自己啓発支援制度 ほか OJTを中心とした育成に加え、キャリア入社者を対象とした集合研修を実施します。 充実した自己啓発支援制度でスムーズにスキルとマインドのベースを築くことができます。 |