Wnn8 ロゴ

FAQ 4.jserver

4-1jserver が自動起動しません。

自動起動時に「Jserver already running」というエラーが発生したり、エラーは表示されないものの実際には jserver が起動していない場合、jserver の動作が SELinux によって抑制されている可能性があります。
root 権限で jserver コマンドを実行し、正常に起動するかを確認してください。

  • Linux の場合          # /usr/sbin/jserver
  • FreeBDS の場合    # /usr/local/sbin/jserver

何らかのエラーメッセージが表示された場合は 4-2 を参照してください。

コマンド実行で正常に起動する場合は SELinux の影響を受けている可能性があります。
OS/バージョンに応じて SELinux の許可設定を行ってください。

◆Red Hat Enterprise Linux/CentOS 8.x をご利用の場合
Wnn8 に付属している許可ポリシーパッケージ(rpm)をインストールしてください。
Wnn8 のインストールデータの pkg_rpm/ ディレクトリ以下に収録されています。

  • Red Hat EL 用 :   wnn8-selinux-policy-1.**-*.el8.noarch.rpm
  • CentOS 用      :    wnn8-selinux-policy-cent-1.**-*.el8.noarch.rpm
◆Red Hat Enterprise Linux/CentOS 7.x をご利用の場合
1. root 権限で semodule コマンドを実行します。

    # semodule -d canna

2. システムを再起動します。

◆その他の OS をご利用の場合
canna ポリシーを無効化するか、jserver の動作を許可するポリシーを作成して SELinux に追加してください。

    # semodule -d canna

許可ポリシーの作成方法については SELinux のマニュアルやドキュメント等を参照してください。
目次

4-2jserver が起動できません。

root 権限で jserver コマンドを実行し、

  • Linux の場合          # /usr/sbin/jserver
  • FreeBDS の場合    # /usr/local/sbin/jserver

表示されたエラーメッセージの内容に応じて対処してください。

[socket_init] Cannot write in /tmp/jd_sockV8. … と表示された場合

jserver が使用するソケットファイル「/tmp/jd_sockV8」に書き込みができない状態です。
root 権限で /tmp/jd_sockV8 に書き込み属性を与えてください。

    # chmod 777 /tmp/jd_sockV8

改善しない場合や既に書き込み属性が付与されていた場合は、ファイルを削除してください。
次回の jserver 起動時に自動で再作成されます。

    # rm -f /tmp/jd_sockV8
[read_access_file] Cannot access "". と表示された場合

jserver がホスト情報を取得できていません。
root 権限で /etc/hosts ファイルの localhost 行に実ホスト名を追記してください。

  1. hostname コマンドを実行し、システムのホスト名を確認します。 ここでは「myhost」だったものとします。

      # hostname

  2. /etc/hosts の 127.0.0.1 の行にホスト名を追記します。

      127.0.0.1 myhost localhost.localdomain localhost

[socket_init_in] Transport endpoint is not connected(Jserver already running) と表示された場合

jserver が通信用の TCP ポートを利用できない状態です。以下の原因が考えられます。

  • ◆jserver が既に起動している
    ps コマンドで jserver のプロセスを確認してくだだい。

      $ ps ax | grep jserver

  • ◆SELinux によって TCP ポートへのアクセスが制限されている
    4-1 jserver が自動起動しません」を参照してください。
  • ◆他のプログラムが同じ TCP ポートを使用している
    TCP ポートを使用しているプログラムを終了するか、ポート番号を変更して jserver を起動してください。

      # jserver -pno TCPポート番号

目次

この製品のお問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽に
お問い合わせください
法人のお客様(営業窓口)
お問い合わせフォーム

「WnnforLinux/BSD/Solaris」でお問い合わせください

03-6718-3712
03-6718-3713

営業時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

個人のお客様(サポート窓口)
wnn-info@omron.com

担当事業部:ITソリューション事業部 営業統括部 スマートデバイス営業グループ

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F