無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
FAQ/よくあるご質問
ネットワークカード(型式:SC21)からpingの応答は戻ってきますが、SC21のWebモニタ画面が表示されません。
SC21の前面にある[Restart]ボタンを押してSC21を再起動した後、Webモニタ画面が表示されるか確認してください。SC21の[Restart]ボタンの位置がご不明の場合は、「SC21取扱説明書(セットアップガイド)」を参照してください。
また、SC21のファームウェアVer.1.10以前をご使用の場合は、Ver.1.20以降にアップグレードしてください。
SC21の取扱説明書やファームウェアは、「SC21 ダウンロード」ページからダウンロードすることができます。
※SC21の[Restart]ボタンを押して再起動した場合に、UPSの停止、およびSC21に登録されているスクリプトが実行されることはありません。