もしもの停電でも、いつも通りの日常を。
電気を賢く管理して、暮らしを豊かに。
毎日の暮らしに欠かせない電気。もしもの停電や電気代の高騰に備え、賢くエネルギーを活用できるのが「家庭用蓄電池」です。
太陽光発電と組み合わせることで、昼間に発電した電気を貯め、必要なときに使うことができます。停電時にも家の電化製品がそのまま使えるため、万が一の災害時も安心。快適で経済的な暮らしを実現するために、今こそ蓄電池の導入を検討してみませんか?
家庭用蓄電池は、家の電気を貯めて必要なときに使える設備です。昼間に太陽光発電でつくった電気や、電気料金の安い時間帯に購入した電力を蓄え、夜間や停電時に活用できます。これにより、光熱費の節約や、災害時の電力確保が可能になります。



ポータブル電源は、一時的な電力供給を目的とした小型のバッテリーです。一方、家庭用蓄電池は家全体に電力を供給できるため、停電時でも「いつも通りの生活」を維持できます。例えば、冷蔵庫やエアコン、IHクッキングヒーターなどの大型家電も使えるため、非常時にも安心して生活できます。

家庭用蓄電池は、停電時の備えや電気代の節約を実現できることから、多くの家庭で導入が進んでいます。特に、太陽光発電と組み合わせることで、そのメリットを最大限に活かすことが可能です。


台風や地震などの災害で停電が発生しても、蓄電池があれば家庭の電力を維持できます。通常の家電はもちろん、冷蔵庫やエアコン、IHクッキングヒーターなどの大型家電も使用でき、安心して過ごせます。


昼間に発電した電気を蓄えて夜間に使用することで、電力会社から購入する電気を減らし、電気代を節約できます。また、電気料金の安い深夜帯に電力を蓄えて、日中に活用することも可能です。固定買取期間が終了した太陽光発電を最大限に活用し、経済的な電力利用を実現できます。
地震や台風、大雨による停電は、いつ発生するかわかりません。そんな時でも、家庭用蓄電池があれば、電気が途切れることなく家電を使用でき、普段と変わらない生活を続けることができます。万が一の事態にも慌てることなく、家族と安心して過ごせる環境を整えましょう。
停電が発生しても、家庭用蓄電池があれば、家電がそのまま使えるため、生活の不便を最小限に抑えられます。
停電時でも普段と変わらない生活を送れることが、蓄電池を導入する大きなメリットの一つです。


突然の停電が起こっても、蓄電池ならスムーズに電力供給が切り替わるため、特別な操作は不要です。
いざという時にスムーズに電気を使えることは、大きな安心につながります。


日本は地震や台風、大雨による停電が頻繁に発生する国です。特に近年は異常気象による自然災害が増加しており、停電リスクも高まっています。
「もしもの時に備える」ことは、家族の安全を守るために欠かせません。今こそ、災害に強い住まいを実現しませんか?


停電時の不安や高騰する電気代の負担を軽減するために、多くの家庭が蓄電池を導入しています。太陽光発電と組み合わせることで、停電時でもいつも通りの生活を維持しながら、電気代の節約も実現できます。
停電時の電力供給で暮らしを守る
近年、自然災害による停電の発生頻度が増加しています。今や電気のない生活は考えられず、停電が長引けば、家庭の快適性や安全性にも大きな影響を及ぼします。しかし、蓄電池があれば停電時にも家中の電化製品を使い、普段通りの生活を維持できます。



停電が起こっても、不便を感じることなく、安心して過ごせます。
停電が起こっても、不便を感じることなく、安心して過ごせます。
太陽光発電と組み合わせて、電気を賢く使う
世界情勢の不安定さや為替変動の影響で、電気料金は年々上昇しています。また、太陽光発電を導入している家庭でも、固定買取期間が終了すると売電価格が大幅に下がり、電気代の負担が増える可能性があります。



電気を効率よく使うことで、電気代を抑え、より賢いエネルギー管理が可能になります。
電気を効率よく使うことで、電気代を抑え、より賢いエネルギー管理が可能になります。
オムロンの蓄電システムは、家庭の状況やライフスタイルに合わせて柔軟に選べるのが特長です。蓄電池容量や設置場所を選べるだけでなく、既存の太陽光発電を活かすか、新しいシステムにするかを選択可能。さらに、将来的なライフスタイルの変化にも対応できる進化性を備えています。
家庭ごとに電力の使用量や設置環境は異なります。オムロンの蓄電システムなら、5つの蓄電池から最適な蓄電池容量や設置方法を選択できます。
住まいに合わせた最適な選択ができるため、無駄なく賢く電気を活用できます。


自立設置時にはオムロン製蓄電池ユニットに対応した簡易基礎もご使用いただけます。
簡易基礎に関する詳細は東洋ベース株式会社(http://www.toyo-base.co.jp)にお問い合わせください。
*自立設置の場合、16.4kWh、9.8kWhタイプおよび12.7kWh、6.3kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。本サイトの自立設置写真は簡易基礎での設置イメージです。
すでに太陽光発電を導入している家庭向けのタイプで、既存のシステムをそのまま活用しながら蓄電池を追加することができます。後付けで導入できるため、初期費用を抑えながら簡単に蓄電システムを導入することが可能です。
既存の太陽光発電のパワーコンディショナを新しいものに置き換えながら、蓄電池とのシステムを最適化できるタイプです。発電と蓄電を効率的に管理できるため、電力の自家消費率が高まり、電気代の節約効果を最大化することができます。
停電時の電力供給能力を強化したタイプで、200Vの大型家電を含め、家全体に電力を供給することができます。エアコンやIHクッキングヒーター、冷蔵庫などの主要家電を停電時でも問題なく使用できるため、非常時でも普段と変わらない生活を維持できます。


オムロンの蓄電システムは、導入後もライフスタイルの変化に応じて拡張可能です。
初めは単機能型として導入し、後からハイブリッド型や全負荷型に進化させることも可能です。これにより、最初はシンプルな構成で導入し、将来的に電力使用量が増えた際に、より高機能なシステムへとアップグレードできます。
さらに、家族の電力使用量の増加に対応できるだけでなく、EVを購入した際には「V2H(Vehicle to Home)」にも対応可能。
電気自動車の電力を家庭で活用できるため、より柔軟で効率的なエネルギー運用が実現できます。


はじめに蓄電システムを導入し、後からV2Xシステムを追加することも可能です。




家庭用蓄電池の導入には費用がかかりますが、補助金制度を活用することで負担を軽減できます。さらに、オムロン独自のポイントプログラムを利用すれば、よりお得に蓄電システムを利用できます。

お住まいの自治体の補助金を活用することで、蓄電池の導入費用を抑えることが可能です。地域によって補助内容や適用条件が異なるため、事前に確認することで、より賢く導入を進められます。

ハイブリッド構成の蓄電システムを導入すると、太陽光発電の電気を自宅で使うだけでポイントが貯まります。オムロン独自の「みんなでつくるエコ活サークル」に参加すれば、1年に2回ポイントを受け取ることが可能です。(条件あり)
蓄電池の導入を検討する際に、多くの方が気になるポイントをまとめました。設置や補助金の活用方法、停電時の使用時間など、よくある疑問を解決します。
Support